Obtenga la mejor fiabilidad con los sistemas de calefacción domésticos
Cuando se trata de calefacción doméstica, la fiabilidad lo es todo. Los sistemas de calefacción fiables garantizan que el confort de la vivienda permanezca intacto, pero las bombas eficientes también contribuyen en gran medida a conseguirlo. Las bombas son responsables del 10% de la electricidad total del mundo, simplemente debido al hecho de que muchas de ellas funcionan de manera ineficiente. Con una solución de alta eficiencia, sin embargo, usted no sólo le permitirá ahorrar a sus clientes, sino que también reducirá su impacto medioambiental.
Obtenga respuestas a sus preguntas sobre esta aplicación
Hemos reunido preguntas frecuentes y sus respuestas en un solo lugar. Consulte las preguntas más frecuentes a continuación o visite la sección de preguntas frecuentes de Grundfos para obtener una lista completa de respuestas a sus preguntas sobre nuestros productos.
¿Cómo se lee la curva de una bomba de calefacción?
La curva de una bomba de calefacción representa el caudal de agua en el eje x y la altura de entrega en el eje y. La curva que se muestra en el gráfico cae de izquierda a derecha.
La curva de una bomba contiene todos los puntos de trabajo posibles de la bomba y presenta las siguientes dependencias: alta velocidad de alimentación = baja altura de entrega; baja tasa de alimentación = alta altura de entrega.
En un sistema de calefacción, la curva del sistema emerge como función ...
¿Cuál es el requisito de agua de llenado del sistema de calefacción?
La Directriz VDI 2035, Parte 1, ha estado en vigor desde 2005, y la Directriz VDI 2035, Parte 2, ha estado en vigor desde 2009. Estas directrices representan reglas reconocidas de la tecnología. Los continuos avances técnicos, así como las mejoras en eficiencia y optimización energética han permitido que los generadores de calor y las bombas de calefacción se diseñen en la actualidad con tolerancias inferiores a las que poseían en el pasado. Tales avances técnicos han conducido a un ...
¿Por qué el sistema de calefacción no alcanza una temperatura suficiente?
Posible causa de la avería
El modo nocturno automático está activo.
Las condiciones hidráulicas han cambiado. La bomba debe adaptarse a ellas.
Al activar el modo nocturno
Active el modo nocturno con el botón 4 (para MAGNA, use el botón 3).
En el modo "AutoADAPT"
Posible causa de la avería: La función "AutoADAPT" no puede adaptarse correctamente al sistema de calefacción.
¿Por qué hace ruido el sistema de calefacción?
Posible causa de la avería
El caudal es demasiado alto.
Esto se puede resolver ajustando la bomba a cualquier modo, excepto el modo "AutoADAPT".
Observe el ajuste de la bomba que aparece en la pantalla.
Luego use el Botón 5 para cambiar la bomba a "AutoAdapt". (para MAGNA, use el botón 3)
Si el suministro de calor es suficiente ahora, mantenga el ajuste indicado.
Si el suministro de calor no es suficiente, ...
Mejora tus conocimientos
Descubra cómo reducir el consumo energético, aumentar el confort y conseguir una fiabilidad operativa sin igual para su aplicación. Lea las historias de nuestros clientes acerca de cómo se benefician del enfoque de inteligencia, agua y energía de Grundfos, o busque en Grundfos investigación y conocimientos para obtener más materiales de aprendizaje, artículos, documentos técnicos, videos y mucho más que benefician su solución.