Permití que el Buscador de productos Grundfos te ayude

Proporcioná algunos detalles importantes acerca de tu hogar y situación de vida, y te recomendaremos soluciones de bombeo que se adapten a tus necesidades.

Obtené agua caliente al instante, siempre

En promedio, el agua tarda unos 20 segundos en llegar caliente a la canilla después de abrirla. En un hogar típico de cuatro personas, esto puede traducirse en hasta 16.000 litros de agua desperdiciados por año.

Con nuestra bomba recirculadora de agua caliente, el agua se mantiene en movimiento dentro de las cañerías, garantizando disponibilidad inmediata en cada punto de consumo. Nunca más vas a tener que esperar.

Ahorrá tiempo, agua y energía; reducí tus facturas y disfrutá de un hogar más confortable y eficiente.

Mejora tu hogar con una presión de agua perfecta

Lidiar todos los días con fluctuaciones en la presión del agua puede ser molesto, pero no es algo que no se pueda solucionar para quienes tienen una vivienda.

Con una bomba elevadora de presión podés llenar una bañera hasta 20 minutos más rápido, reducir hasta un 40% el consumo energético en comparación con bombas tradicionales e incluso mejorar el rendimiento del sistema de riego de tu jardín.

Obtené una presión de agua estable y constante día tras día, y disfrutá de una experiencia más cómoda y eficiente en tu hogar.

Calefacción eficiente en cada rincón de tu hogar

Las bombas de calefacción son fundamentales para mantener un ambiente cómodo en el hogar. Hoy, existen más de 200 millones de bombas en funcionamiento en todo el mundo que operan de manera ineficiente; en la mayoría de los casos, reemplazarlas permitiría lograr una calefacción más eficiente, mayor confort y un menor consumo de energía.

Con la bomba circuladora adecuada, podés disfrutar de calefacción confiable tanto en radiadores como en pisos radiantes, niveles de ruido mínimos y ahorros significativos en energía.

Adiós exceso de agua y Hola! drenaje sin preocupaciones

Cuando el sistema de alcantarillado de una vivienda se satura, pueden producirse reflujos o inundaciones. Además de ser una situación muy incómoda, también puede generar daños por agua costosos y difíciles de reparar.

Con una bomba de drenaje, podés mantener el desagüe de tu hogar bajo control, ya sea para extraer agua del sótano o para gestionar el drenaje de lavarropas, bañeras, duchas y bachas.

Descubrí cómo un sistema de drenaje doméstico adecuado puede mejorar la comodidad, la seguridad y la protección de tu hogar.

Infinitas posibilidades con una solución para aguas residuales

Las reformas en el hogar suelen estar condicionadas por la plomería existente y por opciones limitadas en cuanto a lo que es posible hacer. Pero con soluciones flexibles para el manejo de aguas residuales, podés diseñar y transformar nuevos espacios sin depender de la infraestructura original.

Creá un baño o una cocina donde quieras, o sumá una lavarropas en cualquier rincón de tu hogar, y disfrutá de una comodidad totalmente renovada.

Formas sostenibles de reutilizar el agua de lluvia

Sacale el máximo provecho a los recursos hídricos que ya tenés en tu casa y empezá a disfrutar de una vida más cómoda y sostenible.
Con un sistema de recolección de agua de lluvia, podés reducir hasta un 35% el consumo de agua potable y bajar tu factura hasta un 50%.

Usá agua de lluvia para descargar inodoros, regar el jardín o incluso lavar la ropa, reemplazando gran parte del uso de agua de red y sumando eficiencia a tu hogar.

"Grundfos es una bomba muy silenciosa en comparación con mi antigua bomba. La instalé en el techo pero apenas puedo oírla."
Haris, homeowner, Malaysia

Estamos a tu disposición en cualquier situación

Estamos acá para facilitarte la vida y hacer que tu hogar sea lo más confortable posible. Explorá nuestra variedad de herramientas y funciones de soporte que te ayudarán a aprovechar al máximo tu inversión en bombas.