Ahorrá energía en casa desde hoy mismo 

Aunque los ejemplos anteriores son soluciones rápidas, hay grandes consumidores de energía en tu hogar que suelen pasar desapercibidos. Si los optimizás, podés lograr un ahorro significativo. Por eso, es clave empezar revisando tus bombas de agua: te sorprendería la cantidad de energía que consumen.

No dejes que se desperdicie el calor 

¿Tu casa tiene radiadores o calefacción por piso radiante? Entonces seguro hay una bomba de calefacción instalada. Si es antigua, lo más probable es que sea de velocidad fija, lo que significa que genera la misma cantidad de calor todo el tiempo, sin importar cuánto necesitás realmente.

Podés cambiarla por una bomba inteligente y eficiente, que se adapta a tus necesidades y estilo de vida, y además te ayuda a ahorrar hasta un 75% de energía, reduciendo tus facturas de electricidad y cuidando el medioambiente.  

Ahorrá agua y energía

La mayoría de los problemas con el agua caliente se deben a dos factores: una recirculación ineficiente o directamente la falta de ella. Con la solución adecuada, el agua caliente no utilizada vuelve al sistema central en lugar de enfriarse en las cañerías.

Una bomba de recirculación Grundfos evita el desperdicio de agua y permite reducir hasta un 90% el consumo de energía en comparación con sistemas antiguos. Además, vas a tener agua caliente al instante cada vez que abras la canilla, mejorando el confort en tu hogar.

Estamos a tu disposición en cualquier situación

Estamos acá para facilitarte la vida y hacer que tu hogar sea lo más confortable posible. Explorá nuestra variedad de herramientas y funciones de soporte que te ayudarán a aprovechar al máximo tu inversión en bombas.