Für Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren werden Kühlschmiermittelpumpen benötigt, die über eine präzise Drehzahlregelung verfügen und für hohe Drücke geeignet sind. Grundfos liefert entsprechende Hochdruckpumpen, die präzise geregelt und problemlos in eine übergeordnete Steuerung eingebunden werden können.
Metallbearbeitung als wichtiger Industriezweig
Die Metallbearbeitung, wie z. B. Schleifen, Drehen, Fräsen, Bohren, Sägen, Drahtschneiden und die Funkenerosion, ist ein wichtiger Zweig der industriellen Fertigung. Hier kommt es vor allem auf Präzision, Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit an. Die Grundfos Kühlmittelpumpen und Hochdruckpumpen für Werkzeugmaschinen zeichnen sich durch unübertroffene Genauigkeit und Robustheit aus, um sicherzustellen, dass der empfindliche Fertigungsprozess nicht beeinträchtigt wird. Zur Erhöhung der Anlageneffizienz und Flexibilität sind die Pumpen optional auch mit integriertem Frequenzumrichter lieferbar. Unsere Eintauchpumpen für Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen sind für die Montage auf einem Behälter bestimmt. Aber auch unsere trocken aufgestellten mehrstufigen Kreiselpumpen sind für den Einsatz in der Werkzeugmaschinenindustrie geeignet.
Eine präzise Pumpendrehzahl und Steuerung sind für Bearbeitungszentren unerlässlich. Selbst kleinste Schwankungen beim Förderstrom oder Förderdruck können Auswirkungen auf die Qualität der Endprodukte haben, den Werkzeugverschleiß erhöhen und den Produktionsprozess verlangsamen. Die intelligenten Pumpenlösungen von Grundfos passen Ihre Förderleistung automatisch an unterschiedliche Betriebszustände an, auch um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Sie lassen sich problemlos in Bearbeitungszentren bzw. Werkzeugmaschinen integrieren und können zudem die Überwachung des Pumpenbetriebs übernehmen. Dadurch werden die Lebenszyklus- und Stromkosten gesenkt und auch die Lebensdauer Ihrer Werkzeugmaschinen wird verlängert.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Optimieren Sie Ihre Instandhaltung mit der Lösung der nächsten Generation für Predictive Maintenance. Mit Grundfos Machine Health können Sie unerwartete mechanische Ausfälle mithilfe künstlicher Intelligenz um bis zu 75% reduzieren.
Erfahrungsberichte von Kunden zu dieser Anwendung lesen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.