Wasseraufbereitungsanlage AQpure für die Trinkwassergewinnung
Grundfos AQpure ist eine auf dem Prinzip der Ultrafiltration basierende Wasseraufbereitungsanlage, die für die Trinkwassergewinnung in Gemeinden vor allem in abgelegenen Gebieten optimiert ist, wo eine sichere und kostengünstige Gewinnung von Trinkwasser aus Seen und Flüssen äußerst schwierig sein kann.
Mit jeder Grundfos AQpure-Anlage kann Trinkwasser hergestellt werden, indem Bakterien, Viren und Feststoffpartikel aus der Rohwasserquelle herausgefiltert werden.
Grundfos AQpure basiert auf einem modularen Konzept, das die Anpassung jeder einzelnen Anlage an die spezifische Rohwasserqualität am Einsatzort ermöglicht. Das Konfigurieren der Anlage erfolgt in drei Schritten.
- Schritt 1: Ermitteln der Wasserkategorie, die Ihr Rohwasser am besten charakterisiert, mithilfe des Klassifizierungsschemas
- Schritt 2: Vorkonfigurieren der AQpure-Wasseraufbereitungsanlage aus 11 standardisierten Kombinationen mithilfe des Produktkonfigurationsschemas
- Schritt 3: Hinzufügen weiterer optionaler Module, um die spezifischen Anforderungen an Ihren Einsatzort und an die Rohwasserqualität zu erfüllen
Anwendungen
Grundfos AQpure kann als eigenständige Wasseraufbereitungsanlage oder in Kombination mit den Grundfos AQtap-Wasserspendern in Kioskanwendungen eingesetzt werden. Die Wasseraufbereitungsanlage kann aber auch in Mehrfamilienhäusern, Ferienanlagen und Industriebetrieben verwendet werden.
- Eigenständige Trinkwassererzeugung
- Wasserkioske
- Mehrfamilienhäuser
- Kleine Wasserwerke
Produkteigenschaften und -vorteile
- Hohe Anpassungsfähigkeit dank modularem Konzept
- Hohe Zuverlässigkeit bei der Wasserproduktion
- Geringe Anschaffungskosten dank vorgefertigter Systeme
- Hoher Automatisierungsgrad und robuste Bauweise
- Selbstanpassende Regelung und Reinigung
- Lange Wartungsintervalle für minimale Stillstandszeiten
- Fernüberwachung über das Grundfos Remote Management (GRM)
- Minimale Betriebskosten durch Solarbetrieb
- Einfache Installation
Erfahren Sie, wie Kunden von diesem Produkt profitieren
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Möchten Sie Ihr Fachwissen erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu diesem Produkt
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Wählen Sie Ihr Produkt
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Dienstleistungen
Übersicht über die Dienstleistungsangebote im Hinblick auf die Auslegung, die Installation, den Betrieb und den Austausch von Pumpen.