Vous maîtrisez votre bière, nous maîtrisons l'eau

Derrière chaque grande bière se trouve une eau de qualité. En tant qu'ingrédient principal de la bière, la composition minérale de l'eau de brassage, son alcalinité résiduelle et le ratio sulfate-chlorure jouent tous un rôle important dans l'élaboration de la saveur, de l'arôme, de la sensation en bouche (mouthfeel), de l'efficacité du brassage (mash efficiency) et de la performance de la fermentation.

Que vous brassiez une Lager légère (crisp lager), une IPA houblonnée ou une Pilsner sans alcool, établir un profil d'eau constant fait toute la différence. En plus de jouer un rôle majeur dans le goût, cela favorise un processus de brassage plus efficace, ce qui est crucial lorsqu'il s'agit d'opérations multi-sites ou de brassage saisonnier. Le bon système de traitement de l'eau protégera votre équipement, réduira l'entartrage et la corrosion, optimisera l'utilisation d'énergie, minimisera la consommation d'eau et, le plus important, vous aidera à atteindre de manière constante vos objectifs de style de bière, lot après lot.

Optimisation du processus de brassage par le traitement de l'eau

La qualité de l'eau est absolument essentielle à la saveur et à la constance de leurs bières. Les systèmes d'OI et d'adoucissement Grundfos leur donnent une confiance totale dans leur profil d'eau et se sont avérés très fiables, tant du point de vue des performances que du support.
Selon Michael Finn, Engineering Manager chez Rebellion Brewery UK

Brasser plus avec moins

En moyenne, une brasserie utilise environ 4 litres d'eau pour produire un litre de bière. Certaines brasseries utilisent plus de 10 litres, mais les meilleures utilisent moins de 3 litres et, dans certains cas, seulement 1,4 litre, comme l'a rapporté la brasserie Carlsberg Fredericia en 2025.

La réutilisation de l'eau est en passe de devenir une référence en matière de brassage responsable. Qu'il s'agisse de récupérer l'eau de rinçage pour le nettoyage, de réutiliser les effluents traités dans les systèmes de refroidissement ou de faire le bouclage les utilités, la circularité est bénéfique.

Grundfos conçoit des systèmes de traitement de l'eau efficaces qui aident les brasseurs à réduire leur consommation d'eau, tout en garantissant une qualité d'eau adaptée à l'usage. En récupérant, traitant et réutilisant l'eau, les brasseries peuvent réduire leur consommation d'eau, atteindre leurs objectifs de durabilité et augmenter leur capacité de production.

Élaborer le profil d'eau idéal pour votre bière

Quel est le profil d'eau idéal pour une Brown Ale ou une West Coast IPA ? Ou même pour une bière sans alcool ?

Dans ce guide, nous explorons le profil d'eau idéal pour plusieurs styles de bière différents. Le guide est en anglais, mais la science de l'eau et de la bière parle un langage universel.

Principales applications du traitement de l'eau en brasserie

La gestion ciblée de l'eau peut augmenter l'efficacité, assurer la constance des produits et soutenir la conformité — aidant votre brasserie à atteindre ses meilleures performances.

Eau de chaudière

L'eau de chaudière est essentielle au processus de brassage. Elle fournit la chaleur nécessaire pour le brassage (mashing) et l'ébullition du moût (wort boiling), ainsi que pour la pasteurisation de la bière. Nous recommandons l'eau osmosée?

Eau de brassage

L'eau de brassage est la base neutre (*blank canvas*) sur laquelle le maître brasseur élabore sa bière. La qualité de l'eau de brassage est fondamentale pour le produit fini et peut varier en fonction du style de bière. Nous recommandons l'eau partiellement osmosée.

Eau de rinçage

Le rinçage des bouteilles et des fûts est l'une des étapes les plus gourmandes en eau dans la brasserie, représentant jusqu'à 40 % de la consommation d'eau lorsque des bouteilles consignées sont utilisées. Nous recommandons l'eau adoucie.

Eau de refroidissement

L'eau de refroidissement est utilisée pour le refroidissement du moût dans le bloc chaud, pour tous les processus du bloc froid et pour le refroidissement après pasteurisation. Selon la source d'eau, nous recommandons l'osmose inverse partielle (OI partielle) ou l'adoucissement.

Eau pour NEP

L'eau de NEP (Nettoyage En Place ou CIP, Cleaning In Place) est utilisée pour le nettoyage de l'équipement entre les brassins. Dans le bloc chaud, elle prévient l'entartrage et l'encrassement, tandis que dans le bloc froid, elle prévient la formation de moisissures et de bactéries. Le traitement de l'eau recommandé varie en fonction de l'étape de NEP.

Efficacité de l'eau

Le processus de brassage consomme généralement de 4 à 10 litres d'eau par litre de bière. La mise en œuvre de mesures d'utilisation rationnelle de l'eau permet de réduire cette consommation, ce qui se traduit par une diminution des frais d'exploitation et de l'empreinte hydrique.

Questions fréquemment posées

Êtes-vous prêt à brasser de manière plus efficace ?

Votre profil d'eau façonne chaque lot. Avec les solutions de traitement de l'eau Grundfos, vous pouvez régler avec précision chaque étape de votre processus de brassage. Entrez en contact avec nos experts pour optimiser votre eau pour un meilleur goût, une meilleure efficacité et une meilleure durabilité.