Obtenha a melhor fiabilidade com sistemas de aquecimento doméstico
No que diz respeito ao aquecimento doméstico, a fiabilidade é tudo. Sistemas de aquecimento fiáveis garantem que o conforto do lar permanece intacto, mas as bombas eficientes também contribuem para o efeito. As bombas são responsáveis por 10% da eletricidade total no mundo, simplesmente pelo facto de muitas delas funcionarem de forma ineficaz. Com uma solução de elevada eficiência, não só irá proporcionar poupanças aos seus clientes, como também reduzirá a pegada ambiental dos mesmos.
Obtenha respostas para as suas questões sobre esta aplicação
Reunimos as perguntas mais frequentes e as suas respostas num só local. Consulte as perguntas mais frequentes abaixo ou consulte as FAQ da Grundfos para obter uma lista completa de respostas às suas questões sobre as nossas soluções
Como se lê a curva de uma bomba de aquecimento?
A curva de bomba de uma bomba de aquecimento apresenta o caudal de alimentação no eixo-x e a altura de descarga no eixo-y. A curva de bomba apresentada no gráfico é arqueada, baixando da esquerda para a direita.
Todos os pontos de funcionamento possíveis são apresentados na curva da bomba, na qual as dependências são as seguintes: taxa de alimentação elevada = altura de descarga baixa; taxa de alimentação baixa = altura de descarga elevada.
Num sistema de aquecimento, uma ...
Quais são os requisitos para a água de enchimento em sistemas de aquecimento?
A Diretiva VDI 2035, Parte 1 está em vigor desde 2005 e a Diretiva VDI 2035, Parte 2, está em vigor desde 2009. Estas directrizes representam regras reconhecidas da tecnologia. Os avanços tecnológicos em curso e também as melhorias em termos de eficiência e otimização energética significam que as bombas de calor e os geradores de calor modernos são concebidos com tolerâncias mais reduzidas do que no passado. Estes avanços tecnológicos deram origem a um aumento dos requisitos impostos ao ...
Por que razão o sistema de aquecimento não atinge uma temperatura suficiente?
Possível causa da avaria
O Funcionamento Noturno Automático está activo
As condições hidráulicas mudaram. O circulador tem de se adaptar às mesmas.
Quando o Funcionamento Nocturno Automático está activo
Ligue o Funcionamento Nocturno Automático utilizando o Botão 4 (para o MAGNA, utilize o Botão 3).
Em modo "AutoAdapt"
Possível causa da avaria: A função "AutoAdapt" não consegue adaptar corretamente o ...
Porque é que o sistema de aquecimento faz ruído?
Possível causa da avaria
O caudal é demasiado elevado
Isto pode ser resolvido configurando o circulador para uma configuração diferente de "AutoAdapt"
Tenha em atenção a configuração do circulador que surge no visor.
De seguida, utilize o Botão 5 para comutar a bomba para "AutoAdapt". (para o MAGNA, utilize o botão 3)
Se, neste ponto, o fornecimento de calor for suficiente, deixe o circulador nesta configuração.
Bombas circuladoras
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.