Extracção otimizada de águas subterrâneas
Para a extracção de água bruta por furo, os municípios requerem os mais elevados níveis de otimização energética e sustentabilidade de recursos, refletidos em custos de ciclo de vida reduzidos. Ao longo dos anos, a Grundfos foi pioneira em inúmeras inovações que se tornam e influenciam continuamente os novos padrões, e temos a experiência de uma enorme base instalada de bombas e motores submersíveis em aço inoxidável.
Por exemplo, a Grundfos foi pioneira na implementação de velocidade variável em operações de bombeamento, e foram estas inovações que permitirão à sua infra-estrutura de abastecimento de água responder a desafios e regulamentações futuras.
Sistemas submersíveis
Saiba como podemos equipar qualquer aplicação de abastecimento de água com uma solução de sistema SP submersível completa para otimizar o desempenho e a eficiência energética.
Brochura de funcionalidades e benefícios do CUE
A gama de transmissões de frequência CUE da Grundfos é altamente versátil e pode ser utilizada para um funcionamento fácil e eficiente em todas as áreas de aplicação. Ao ligar um CUE a uma bomba submersível Grundfos SP, terá vantagens para si e para os seus clientes.
Faça o download da brochura e saiba mais sobre as funcionalidades e benefícios do CUE.
Obtenha respostas para as suas questões sobre esta aplicação
Reunimos as perguntas mais frequentes e as suas respostas num só local. Consulte as perguntas mais frequentes abaixo ou consulte as FAQ da Grundfos para obter uma lista completa de respostas às suas questões sobre as nossas soluções
O que é um revestimento de arrefecimento e quando deve ser utilizado para materiais submersíveis?
Uma camisa de refrigeração, também conhecida como gerador de fluxo, assegura que há sempre um fluxo de água suficiente ao longo da superfície do motor, de forma a refrigerar o mesmo.
Numa instalação em poço típica, a bomba está rodeada pelas paredes do poço. O motor é instalado sob a bomba. Como a bomba aspira água de baixo, a água flui ao longo das paredes do poço e sobre a superfície do motor, refrigerando o mesmo.
Se a bomba estiver instalada em água aberta, não haverá ...
Qual é o teor máximo de areia da água bombeada para os submersíveis?
O teor máximo de areia da água não deve exceder 50 g/m³. Um teor de areia superior reduz a vida útil da bomba e aumenta o risco de bloqueios da mesma.
Bombas encapsuladas
Bombas submersíveis para águas subterrâneas
Leia as histórias de clientes sobre essa aplicação
Quando a Grundfos faz parte da solução, nossos clientes obtem grandes economias no consumo de energia, maior conforto e qualidade de funcionamento inigualável. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como eles obtiveram mais eficiência, sistemas inteligentes e economia de recursos com a Grundfos.
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.