Laticínios

1 - O primeiro passo é reduzir as emissões de carbono nas operações em 63% em 60 empresas de laticínios em todo o mundo até 2030

Fonte: Arla.com

2 - Economia de energia de 481.800 kWh em sistemas críticos de abastecimento de água da Arla em Westbury, no Reino Unido

Fonte: Arla Westbury, case story

Refrigerante

1 - Espera-se que a demanda global por água doce supere sua oferta em 40%1 antes de 2030.

Fonte: Water Scarcity: A Growing Investment Concern, Morgan Stanley

Cervejas

1 - A indústria cervejeira é um dos maiores usuários industriais de água.

Fonte: A indústria cervejeira e os desafios ambientais

 

2 - 70% da água doce usada na fabricação de cerveja acaba como águas residuais.

Fonte: Reduzindo a água e as águas residuais na indústria cervejeira

Carnes & Aves

1 - As bombas representam até 40% do uso de energia industrial.

Fonte: Instituto Hidráulico.