Надежное и энергоэффективное отведение сточных вод
Надежные, энергоэффективные решения для канализационных насосных станций и систем необходимы для сбора и транспортировки сточных вод. Компания Grundfos предлагает насосы для сточных вод с высочайшей производительностью, которые основаны на инновационных и запатентованных технологиях, таких как одноканальное рабочее колесо с улучшенной гидравликой S-tube и система регулировки рабочего колеса SmartTrim.
Grundfos является поставщиком комплектных станций, в состав которых входят резервуары, насосы, системы управления, трубы и фитинги. При модернизации существующих насосных станций доступно комплексное решение с простым монтажом и минимальным временем простоя в процессе установки. Grundfos предлагает услуги по консультациям и использует компьютерное моделирование CFD (Computational Fluid Dynamics), позволяющее оптимизировать структуру потоков на насосной станции и в накопительном резервуаре. Наш инструмент для моделирования напорных канализационных систем с профессиональным программным обеспечением облегчает проектирование.
Сокращение расходов на реагенты на 70%
Когда датская коммунальная компания Mariagerfjord Vand A/S столкнулась с проблемой сероводорода на сложной напорной магистрали, решение Grundfos Hydro Sulphide Solution позволило быстро решить ее. Все проблемы с запахом исчезли, а расходы на реагенты в пострадавшем районе сократились на 70%.
Solving H2S issues based on actual operating conditions
Hydrogen sulphide formation in sewers is a complex process that depends on many factors, including temperature, the composition of the wastewater, retention time in the pipes, and when and for how long the manhole pump is running. An ideal solution to hydrogen sulphide problems must take all of these factors into account. It must be based on actual operational conditions in order to deal with this unpredictability. This is precisely the approach that has led to the Grundfos Hydrogen Sulphide Solution.
Познакомьтесь с нашим экспертом по Dedicated Controls
Привод может помочь снизить потребление энергии на канализационных насосных станциях. Но одного привода недостаточно. Также необходима интеллектуальная система управления насосом, такая как Grundfos Dedicated Controls — комплексное решение для контроля и управления, разработанное специально для канализационных насосных станций. Посмотрите видеоролик, в котором наш главный инженер объясняет, как это работает.
Ознакомьтесь с новым облачным решением для канализационных сетей
Посмотрите короткое видео о Grundfos iSOLUTIONS CLOUD для канализационных сетей. Это инструмент оптимизации, предоставляющий оперативную информацию на основе данных, которая позволяет выполнять профилактическое техническое обслуживание, предупреждать о переливах, контролировать фактический расход и многое другое. Скачайте брошюру, чтобы узнать подробнее.
Загрузить руководства по проектированию систем водоотведения
Основные указания по оборудованию для водоотведения, предназначенные для лиц, принимающих технические решения
Получите советы по выбору насосов и их монтажу в дренажных и канализационных системах, а также в системах отведения сточных вод. Каждое руководство посвящено небольшим системам водоотведения, в которых используются насосы с электродвигателями мощностью от 0,15 кВт до 30 кВт. Ознакомьтесь с информацией о насосах и приямках, порядке их подбора, характеристиках насосов, схемах насосных систем, стоимости жизненного цикла и многом другом, включая практические примеры.
Основные указания по проектированию, монтажу и эксплуатации систем водоотведения
Изучите наше специальное руководство по системам водоотведения, в которых используются большие специализированные насосы мощностью до 520 кВт. Получите информацию о погружном и сухом типах монтажа и эксплуатации, а также о правильной компоновке и обеспечении надлежащих условий для оптимальной эксплуатации.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Получите ответы на свои вопросы об этой сфере
Мы собрали часто задаваемые вопросы и ответы на них в одном месте. Обратитесь к часто задаваемым вопросам ниже или перейдите к разделу «Часто задаваемые вопросы Grundfos», чтобы получить полный список ответов на вопросы о наших продуктах.
Погружные канализационные насосы
Услуги по оптимизации
Другое
Ознакомьтесь с отзывами клиентов о преимуществах этого варианта применения
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.