Sorgfältige Planung von Heizungsanlagen
Der Einsatz effizienter Pumpen ist heute ein wichtiger Faktor, der auch mit über den Geschäftserfolg entscheidet. Wenn Sie die gesamte Heizungsanlage in Ihre Betrachtung mit einbeziehen, können Sie jedoch noch sehr viel höhere Energieeinsparungen erzielen. Innovative Steuerungen und geräuscharme drehzahlgesteuerte Pumpen mit integriertem Frequenzumrichter liefern die erforderliche Intelligenz, um die Effizienz großer Heizungsanlagen für Gewerbe- und Geschossbauten zu maximieren. Durch einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem nicht nur die Pumpe isoliert betrachtet wird, kann der Komfort erhöht, Energie gespart und nicht zuletzt das Gebäude zukunftssicher gemacht werden. Grundfos liefert nicht nur intelligente Pumpenlösungen, sondern verfügt auch über das erforderliche Anwendungs-Know-how, um Sie bei der Planung und dem Bau von besonders effizienten Heizungsanlagen für den gewerblichen Bereich zu unterstützen.
Komplettlösung für Mischkreise
Grundfos MIXIT ist ein Komplettlösung für Mischkreise mit flexiblen Angeboten und Funktionen, die für alle Anforderungen in Heiz- und Kühlsystemen ausgelegt sind. MIXIT verfügt über einen eingebauten Stellantrieb, Regler und Sensoren, was die Planung, Installation und den Betrieb von Mischerkreisen einfach und leicht macht.
Stromverbrauch um bis zu 80 % gesenkt
Das Sligo University Hospital hat seine Heizungsanlage mithilfe neuer Kessel und intelligenten Grundfos Pumpen grundlegend modernisiert. Dank Fernüberwachung und integrierter Intelligenz, die die Förderleistung an den aktuellen Anlagenbedarf anpasst, spart das Krankenhaus durch die neuen Pumpen bis zu 80 % Energie. Erfahren Sie mehr in unserem Video und in unserem Artikel.
Wie können Sie mit den intelligenten Regelkonzepten von Grundfos Ihre HKL-Anlage optimieren?
Egal, welche Anforderungen Ihre HKL-Anlagen erfüllen müssen - es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie die intelligenten Regelkonzepte von Grundfos Ihnen weiterhelfen können. In unserem Anwendungsratgeber zur Regelung von Pumpen in der Gebäudetechnik erfahren Sie alles Wissenswerte über die Installation und Inbetriebnahme unserer Lösungen zur Optimierung Ihrer HKL-Anlage. Im Ratgeber zeigen wir Ihnen, wie Sie
- den Stromverbrauch senken
- die Anlagenleistung optimieren
- den manuellen Überwachungsaufwand reduzieren.
Entdecken Sie die Pumpen der Grundfos Baureihe TPE3 und MAGNA3
Einfache Installation und Inbetriebnahme
Erfahren Sie, wie die Grundfos TPE3-Pumpen die Installation und Inbetriebnahme spürbar erleichtern. Die TPE3 erhöht den Komfort für den Endverbraucher, ist flexibel einsetzbar und passt sich den Lastanforderungen im Gebäude an. Darüber hinaus kann sie problemlos in jede Gebäudeleittechnik integriert werden.
MAGNA3 universell in jeder HKL-Anlage einsetzbar
Erfahren Sie, wie die Installation und Inbetriebnahme mit dem Anwendungsassistenten der Grundfos MAGNA3 erleichtert wird. Ihre Vorteile im Überblick:
- Einfache Installation und Inbetriebnahme
- Geringerer Stromverbrauch
- Höhere Anlagenleistung.
Unser nützlicher Anwendungsratgeber zum Herunterladen: Heizungsanlagen in Geschoss- und Gewerbebauten
Angesichts des steigenden Bedarfs an energieeffizienten Heizungslösungen ist eine ganzheitliche Sichtweise erforderlich. Dazu ist es unerlässlich zu verstehen, wie ein Gebäude beheizt wird und wie sich luft- und wasserbasierte Systeme auf den Komfort und die Effizienz auswirken. Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile von Heizungsanlagen mit Primär-, Sekundär- und Tertiärkreisen sowie über verschiedene Rohrkonfigurationen und den hydraulischen Abgleich.
Energeieinsparungen von bis zu 80% allein durch den Austausch von Pumpen in Dubai
Ein Immobilienbesitzer in Dubai spart 50 bis 80 % Strom durch den Austausch seiner Pumpen, die für die Klimatisierung eingesetzt werden. Im Rahmen einer umfassenden Modernisierung erhielt der Kunde eine neue, hochmoderne Pumpeninstallation, die neben der Energieeinsparung gleichzeitig für einen höheren Komfort für die Hausbewohner sorgt. Das Projekt unterstützt die ehrgeizigen Ziele Dubais, bis 2030 den Stromverbrauch von Pumpen um 30 % durch die Modernisierung von 30.000 Gebäuden zu senken.
DER GRUNDFOS ENERGY CHECK
Mit dem Grundfos Energy Check erhalten Sie eine unverbindliche Analyse und Bewertung Ihres aktuellen Pumpenbestands. Sparen Sie durch gezielte Maßnahmen Energie und Wasser und senken Sie so Ihre Betriebskosten und Ihren CO2-Ausstoß.
Entdecken Sie Ihr Potenzial.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Wie wird die Kennlinie einer Heizungsumwälzpumpe gelesen?
Bei der Pumpenkennlinie einer Heizungsumwälzpumpe wird der Förderstrom auf der x-Achse und die Förderhöhe auf der y-Achse aufgetragen. Die im Kennliniendiagramm dargestellte Pumpenkennlinie hat einen gekrümmten Verlauf und fällt von links nach rechts ab.
Jeder mögliche Betriebspunkt der Pumpe ist auf der Kennlinie dargestellt. Dabei besteht folgende Abhängigkeit: Je höher der Förderstrom ist, desto geringer ist die Förderhöhe.
Die Anlagenkennlinie einer Heizungsanlage ergibt ...
Welche Anforderungen werden an das Heizungswasser gestellt?
Die VDI-Richtlinie 2035 Teil 1 ist seit 2005 und die VDI-Richtlinie 2035 Teil 2 seit 2009 in Kraft. In diesen Richtlinien sind die anerkannten Regeln der Technik beschrieben. Der technische Fortschritt sowie Verbesserungen bei der Effizienz und dem Stromverbrauch führen dazu, dass moderne Wärmeerzeuger und Wärmepumpen mit geringeren Toleranzen als in der Vergangenheit hergestellt werden. Dadurch steigen aber auch die Anforderungen an das Heizungswasser, die in der VDI 2035 definiert ...
Warum gibt die Heizungsanlage nicht genügend Wärme ab?
Mögliche Fehlerursache
Die automatische Nachtabsenkungsfunktion ist aktiviert.
Die hydraulischen Verhältnisse haben sich geändert. Die Pumpe muss ihren Betrieb erst an die geänderten Anforderungen anpassen.
Bei aktivierter Nachabsenkung:
Nachtabsenkung mit Taste 4 oder bei der MAGNA mit Taste 3 deaktivieren.
Bei eingestellter Regelungsart "AutoADAPT":
Eine mögliche Fehlerursache ist, dass die Funktion ...
Warum macht die Heizungsanlage Geräusche?
Mögliche Fehlerursache
Der Förderstrom ist zu hoch.
Das Problem kann behoben werden, indem die Pumpe auf die Regelungsart "AutoADAPT" eingestellt wird.
Merken Sie sich die Pumpeneinstellung, die im Display angezeigt wird.
Schalten Sie dann mithilfe der Taste 5 auf die Regelungsart "AutoADAPT" um. Bei der MAGNA ist für das Umschalten die Taste 3 zu verwenden.
Ist die Wärmeabgabe ausreichend, behalten Sie die Einstellung ...
Normpumpen
Hydro MPC
Einstufige Blockpumpen
Einstufige Inlinepumpen
Mehrstufige Inlinepumpen
Druckerhöhungsanlagen
Other
Erfahrungsberichte von Kunden zu dieser Anwendung lesen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.