Solarlösungen für Pumpen und Bewässerungssysteme
Grundfos bietet ein komplettes Sortiment an wartungsarmen, solarbetriebenen Wasserpumpen, Solarwechselrichtern und Mischenergie-Lösungen für die Landwirtschaft und Bewässerung an.
Werden Sie unabhängig von der Energieversorgung und sparen Sie zugleich
Grundfos Lösungen mit regenerativen Energiequellen liefern eine sichere, zuverlässige Wasserversorgung, eliminieren Energiekosten und bieten klimafreundliche Unabhängigkeit von Stromnetzen. Unabhängig von der Anwendung bieten Lösungen mit erneuerbarer Energie unübertroffene Flexibilität für eine wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Wasserversorgung.
Ob in abgelegenen Gebieten, bei Wasserversorgern in Vororten oder in modernen Städten - die Grundfos-Technologie bietet Wasserversorgern eine komplette, effektive und zuverlässige Lösung mit Solarenergie.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der neuen solarbetriebenen Lösung
Solarbetriebene Wasserlösungen bis 250 kW mit dem neuen RSI
Der neue Solarwechselrichter (RSI) ermöglicht die Nutzung erneuerbarer Energie als primäre Energiequelle für Pumpen bis 250 kW. Das bedeutet, dass Wasserwerke, Landwirte und Privathaushalte Energiekosten für ihre Wasserversorgung sparen können.
Kombinieren Sie in entlegenen Gebieten Solarenergie mit Strom, um eine konstante Leistung sicherzustellen
Grundfos PowerAdapt ist die Mischenergie-Lösung für eine konstante Leistungsabgabe. Dazu ergänzt sie die Solarenergie mit Strom aus einer zusätzlichen Quelle. Die Lösung ermöglicht es Ihnen, Solarenergie als Hauptenergiequelle beizubehalten und gleichzeitig einen stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Reduzieren Sie die Netzabhängigkeit und sparen Sie Kosten
Die solarbetriebenen Wasserlösungen von Grundfos sorgen für eine sichere und zuverlässige Wasserversorgung, senken die Energiekosten und bieten eine klimafreundliche Unabhängigkeit von Stromnetzen. Unabhängig von der Anwendung zeichnen sich solarbetriebene Wasserlösungen durch eine unübertroffene Flexibilität für eine wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Wasserversorgung aus.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Weitere zugehörige FAQ
Hier finden Sie weitere häufig gestellte Fragen zu diesem Thema.
Welche Medien kann ich mit einer Unterwasserpumpe fördern?
Unterwasserpumpen sind für die Förderung von sauberen, dünnflüssigen, nicht explosiven Medien ohne Feststoffe oder langfaserige Bestandteile bestimmt.
Wird ein Medium mit einer von Wasser abweichenden Dichte gefördert, ist wegen des veränderten hydraulischen Leistungsbedarfs eventuell eine andere Motorleistung erforderlich.
Bei der Förderung von Medien, die aggressiver als Trinkwasser sind, sind die Pumpenausführungen SP N, SP R und SPNE aus besonders korrosionsbeständigen Werkstoffen zu verwenden.
Ist ein Trockenlauf auch bei Tauchmotorpumpen möglich?
Bei einem Trockenlauf der Pumpe kann die Gleitringdichtung und der Motor beschädigt werden. Aus diesem Grund sind die Schwimmerschalter so anzuordnen, dass der Füllstand im Schacht nicht unter den für den Betrieb der Pumpe erforderlichen Mindestfüllstand sinkt. (Siehe dazu auch die häufig gestellte Frage „Welcher Mindestfüllstand ist für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpe erforderlich?“). Vor der Erstinbetriebnahme der Pumpe sind deshalb die in der jeweiligen Anwendung herrschenden Bedingungen mit den Angaben in der Betriebsanleitung oder im Datenheft abzugleichen.
Wie stelle ich den Motorschutzschalter bei den Unterwasserpumpen ein?
Einstellen des Motorschutzschalters bei einer Unterwasserpumpe
Der im Motorschutzschalter integrierte Überstromauslöser muss beim Kaltstart in weniger als 10 Sekunden auslösen, wenn der Motorstrom fünfmal höher als der auf dem Typenschild angegebene maximale Motorstrom ist.
Um den Unterwassermotor bestmöglich zu schützen, sollte der Motorschutzschalter entsprechend der folgenden Empfehlungen eingestellt werden:
1. Überstromauslöser auf den auf dem Typenschild angegebenen maximalen Motorstrom einstellen.
2. Lassen Sie die Pumpe eine halbe Stunde mit Nennleistung laufen.
3. Den Einstellwert am Überstromauslöser schrittweise absenken, bis der Auslösepunkt erreicht ist.
4. Danach den Stromwert am Überstromauslöser 5 % über den Auslösepunkt einstellen.
Achtung!
Wenn die Auslösecharakteristik des verwendeten Motorschutzschalters diese Vorgehensweise nicht unterstützt, erlischt die Gewährleistung. Der Einstellwert am Überstromauslöser darf den auf dem Typenschild angegebenen maximalen Motorstrom nicht überschreiten. Bei Motoren mit Stern-Dreieck-Anlauf ist beim Einstellen des Motorschutzschalters wie zuvor beschrieben vorzugehen. Der Einstellwert am Motorschutzschalter darf hier jedoch nicht größer sein als:
Einstellwert am Motorschutzschalter = Volllaststrom x 0,58.
Die maximal zulässige Hochfahrzeit für Stern-Dreieck-Anlasser oder Motorschalter mit Spartransformator beträgt 2 Sekunden.
Grundfos bietet verschiedene Geräte für den Motorschutz an, wie z. B. das MP204. Weitere Informationen finden Sie im Grundfos Product Center.
Kann die Pumpe über einen Frequenzumrichter betrieben werden?
Grundfos bietet zahlreiche drehzahlgesteuerte Pumpen an, die als „E-Pumpen“ bezeichnet werden. Diese Pumpen sind mit einem Grundfos MGE-Motor mit integriertem Frequenzumrichter ausgestattet. Die Herstellungskosten und der Materialeinsatz sind geringer als bei Pumpenlösungen mit externen Frequenzumrichtern. Außerdem werden technische Probleme vermieden, die in Verbindung mit externen Frequenzumrichtern auftreten können.
Darüber hinaus verfügen MGE-Motoren über zahlreiche weitere nützliche Eigenschaften und Vorteile. Sollte für eine bestimmte Anwendung keine E-Pumpe lieferbar sein, können nahezu alle von Grundfos angebotenen dreiphasigen Industriepumpen über einen externen Frequenzumrichter betrieben werden. Dazu sind in jedem Einzelfall die Hinweise in der Betriebsanleitung und im Datenheft zu beachten.
Wie können wir Ihnen weiter helfen?
Sie haben eine Frage zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, Sie möchten ein Produkt bestellen oder eine Dienstleistung beauftragen oder möchten Grundfos allgemein kontaktieren.