Dairies
1 - The first step is to lower carbon emissions in operations by 63% at 60 dairies worldwide by 2030
Source: Arla.com
2 - 481,800 kWh energy savings in critical water supply systems at Arla’s Westbury site in the UK
Source: Arla Westbury, case story
Boissons gazeuses
1 - La demande mondiale d'eau douce devrait dépasser son utilisation de 40 %1 avant 2030.
Source: Pénurie d’Eau: Une préoccupation croissante d'investissement, Morgan Stanley
Brasseries
1 - L'industrie brassicole est l'un des plus grands utilisateurs industriels d'eau
Source: L'industrie brassicole et les défis environnementaux
2- 70% de l'eau douce utilisée dans la brasserie finissent en eaux usées.
Source: Réduire l'eau et les eaux usées dans l'industrie brassicole
Meat & Poultry
1 - Pumps account for as much as 40% of industrial energy use.
Source: 5 ways pumps can help power your sustainability transformation