Es ist Ihr Zuhause, also machen Sie es sich gemütlich

Was bedeutet Wohnkomfort wirklich? Ihr Zuhause soll ein warmer, einladender Raum sein, in dem Sie sich körperlich und emotional wohlfühlen. Mit häuslichen Komfortlösungen schaffen Sie die grundlegenden Voraussetzungen für einen solchen Raum, wie z. B. eine konstante Innentemperatur im ganzen Haus, sofort warmes Wasser beim Aufdrehen des Hahns oder einen höheren Wasserdruck in der Dusche.

 

Schluss mit Zeit- und Wasserverschwendung

Wussten Sie, dass ein durchschnittlicher Haushalt bis zu 20 Sekunden auf warmes Wasser aus Wasserhähnen oder Duschköpfen wartet? Das summiert sich auf viele Minuten am Tag.

Jetzt können Sie diese Wartezeit mit einer intelligenten Warmwasser-Zirkulationspumpe auf Null verkürzen. Dank intelligenter Anpassung an Ihr tägliches Verbrauchsverhalten fließt jederzeit warmes Wasser durch die Rohre, wann immer Sie es benötigen, ohne einen einzigen Tropfen Wasser oder nur ein Kilowatt Energie zu verschwenden.

Erhöhen Sie den Wasserdruck im Haus

Ein niedriger Wasserdruck schränkt den Wasserkomfort in Ihrem Zuhause deutlich ein. Mit einer intelligenten Druckerhöhungslösung genießen Sie in Ihrem Zuhause dauerhaft höheren Wasserkomfort.

Eine solche Lösung stellt sicher, dass das Wasser aus dem Duschkopf oder den Wasserhähnen nicht mehr nur spärlich tröpfelt. Stattdessen werden bis zu acht Entnahmestellen gleichzeitig mit starkem, gleichmäßigem Druck versorgt. Und das mit weniger Geräuschentwicklung als bei den meisten Waschmaschinen. Sie werden es nicht einmal bemerken, dass die Anlage im Hintergrund läuft.

Holen Sie sich die perfekte Heizung für ein behagliches Zuhause

Sie hätten gerne ein behaglicheres Zuhause? Sorgen Sie durch eine Optimierung Ihrer Heizungsanlage für vollen Heizkomfort. Hier kommen zuverlässige, intelligente Pumpenlösungen ins Spiel.

Mit intelligentem hydraulischen Abgleich und anpassbarer Temperaturregelung sorgen intelligente Pumpenlösungen dafür, dass Ihre Heizkörper, Ihre Fußbodenheizung – oder beides – in jedem Winkel Ihrer Wohnräume behagliche Wärme schaffen. Zudem senken diese Pumpen den Energieverbrauch um bis zu 55% im Vergleich zu einer alten Pumpe mit fester Drehzahl.

„Die Pumpe von Grundfos ist im Vergleich zu meiner alten Pumpe sehr leise. Sie ist auf dem Dach installiert, aber kaum zu hören.“

Haris, Hausbesitzer, Malaysia

Entdecken Sie die beliebtesten Produkte für mehr Komfort