Ahorra energía en casa desde hoy mismo 

Aunque los ejemplos anteriores ofrecen soluciones algo rápidas, hay algunos grandes consumidores de energía en tu vivienda que pasan desapercibidos fácilmente. No obstante, si se optimizan, pueden ayudar a ahorrar energía en casa de manera significativa. Por eso es buena idea empezar por revisar tus instalaciones de bombas. Te sorprenderá la cantidad de energía que consumen. 

No dejes que se desperdicie el calor 

¿Tu vivienda tiene radiadores o calefacción por suelo radiante? Si es así, tienes una bomba de calefacción instalada en alguna parte. Y, si es antigua, lo más probable es que sea una bomba de velocidad fija, lo que quiere decir que genera la misma cantidad de calor de manera constante, sin importar cuánto calor necesites realmente. Puedes obtener una bomba de calefacción más inteligente y eficiente, que no solo se adapte a tus necesidades y estilo de vida, sino que también te ayude a ahorrar hasta un 75 % del consumo energético y reduzca tus facturas de electricidad.  

Ahorra agua y energía

La mayoría de los problemas de agua caliente se reducen a dos factores: una solución de recirculación ineficiente o la falta de esta. Con la solución de recirculación adecuada, el agua caliente no utilizada regresa a tu sistema de agua central en lugar de permanecer fría en las tuberías de agua caliente. Una bomba de recirculación Grundfos evita el desperdicio de agua y, por tanto, permite consumir hasta un 90 % menos de energía en comparación con un sistema de recirculación antiguo. Además, obtendrás agua caliente al instante cada vez que abras el grifo, lo que mejorará significativamente el confort en tu hogar.

Explora nuestras soluciones de ahorro de energía más populares