Lácteos
1 - El primer paso es reducir las emisiones de carbono en las operaciones en un 63% en 60 empresas de lácteos en todo el mundo para 2030
Fuente: Arla.com
2 - Ahorro de energía de 481 800 kWh en sistemas críticos de suministro de agua en el sitio de Westbury de Arla en el Reino Unido
Fuente: Arla Westbury, case story
Refrescos
1 - Se prevé que la demanda mundial de agua dulce supere a su oferta en un 40%1 antes de 2030.
Fuente: Escasez de agua: Una preocupación de inversión creciente, Morgan Stanley
Fábricas de cerveza
1- La industria de elaboración de cerveza es uno de los mayores consumidores industriales de agua.
Fuente: La industria de elaboración de cerveza y los retos medioambientales
2- El 70% del agua dulce utilizada en la fabricación de cerveza acaba en aguas residuales.
Fuente: Reducción de agua y aguas residuales en la industria cervecera
Carnes y aves
1 - Las bombas representan hasta el 40% del consumo energético industrial.
Fonte: 5 maneras en que las bombas pueden ayudar a impulsar su transformación hacia la sostenibilidad