Optimieren Sie den Betrieb und die Wartung Ihres Wasserpumpensystems aus der Ferne mit Steuerungen und digitalen Lösungen von Grundfos
Intelligente Pumpensteuerung für die zuverlässige Überwachung und Verwaltung von Grundwasserpumpen
Wenn Sie sich für Steuerungen und digitale Lösungen von Grundfos entscheiden, können Ihre Pumpen und Systeme auch in Zukunft reibungslos, kostengünstig und effizient arbeiten. Die Verwaltung Ihrer Pumpenlösung aus der Ferne ist der Schlüssel zum heutigen Markt. Umfassende Technologien mit eingebautem Schutz ermöglichen Echtzeitdaten und wichtige Erkenntnisse zur Optimierung der Betriebseffizienz, zur Verbesserung der Wartungsplanung und zur Senkung der Betriebskosten.
Unser Pumpen-Know-how und unsere fortschrittliche Technologie gewährleisten eine zuverlässige und optimierte Leistung trotz wechselnder Pumpenanforderungen.
Grundfos übertrifft mit SQ/SQE die bestehende Produktpalette
Unsere kompaktesten Brunnenpumpen für die Grundwasserförderung sind jetzt noch besser! Die erweiterte SQ/SQE-Pumpenbaureihe übertrifft die Leistung der bestehenden Produkte und liefert eine noch größere Förderhöhe.
Finden Sie mit unserer Animation zum Wasserkreislauf die passenden Produkte für Ihr Projekt
Grundfos bietet kostengünstige, betriebssichere und energieoptimierte Pumplösungen für das Wassernetz – von der Rohwasserentnahme über Pump-, Dosier- und Desinfektionslösungen für jede Phase des Wasseraufbereitungszyklus bis hin zu Pumpen und Steuerungen für das gesamte Wasserverteilungssystem, einschließlich Haupt- und lokaler Pumpstationen.
In Bezug auf das Abwassernetz hat Grundfos zuverlässige, energieeffiziente Lösungen für den Abwassertransport und den Hochwasserschutz im Angebot. Damit reduzieren Sie nicht nur Stillstandszeiten, sondern minimieren gleichzeitig auch noch das Ausfallrisiko.
In Abwasseraufbereitungsanlagen sorgt Grundfos durch ein breites Angebot an Produkten und Lösungen zur mechanischen, biologischen und chemischen Aufbereitung für einen zuverlässigen Betrieb und geringe Gesamtbetriebskosten.
Dieser Prospekt soll Landwirten und Brunnenbauern helfen, die richtige Entscheidung und die richtige Lösung für ihr Bewässerungssystem zu finden.
Unser Produktportfolio umfasst Brunnenpumpen, selbstansaugende Pumpen, solarbetriebene Lösungen, intelligente und digitale Dosierpumpen, Frequenzumrichter und Druckerhöhungsanlagen für alle Durchfluss und Förderhöhenanforderungen.
Und jetzt finden Sie alles in einem Prospekt.
Intelligente Niveausteuerung für Entleerungs- und Befüllanwendungen
Die Grundfos Niveausteuerungen LC und LCD sind für Installationen mit einer oder zwei Abwasserpumpen entwickelt worden und bestens für den Einsatz in Abwassernetzen geeignet. Erfahren Sie in der Broschüre, wie einfach das Anschließen und Einrichten unser intelligenten Niveausteuerung mit intuitiver Bedienoberfläche ist.
CUE-Frequenzumrichter: Merkmale und Vorteile
Die CUE-Frequenzumrichter von Grundfos sind sehr vielseitig und können für einen einfachen und effizienten Betrieb in sämtlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Sie und Ihre Kunden profitieren von zahlreichen Vorteilen, wenn Sie die SP-Unterwasserpumpe von Grundfos an einen CUE-Frequenzumrichter anschließen.
Laden Sie die Broschüre herunter und erfahren Sie mehr über die Merkmale und Vorteile des CUE.
Mit Grundfos Connect können Sie den Zustand Ihrer Pumpen und Pumpstationen jederzeit und von überall überwachen. Mit automatischen Benachrichtigungen und personalisierten Berichten kann Grundfos Connect Ihnen helfen, Probleme vorherzusagen, kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden und Ihre Anlagen zu schützen. Wenn Sie Ihrem Geschäft absolut sorgenfrei nachgehen möchten, ist Grundfos Connect der ideale Begleiter.
Werden Sie mit wenigen Klicks zum Experten für Steuerungen und digitales Grundwassermanagement
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihre Fähigkeiten und Ihr Know-How in den Bereichen Pumpensteuerung, Pumpenüberwachung, Grundwasserpumpensysteme, digitales Grundwassermanagement mit der Online-Schulungsplattform ECADEMY verbessern.
Weitere zugehörige FAQ
Hier finden Sie weitere häufig gestellte Fragen zu diesem Thema.
Welche Medien kann ich mit einer Unterwasserpumpe fördern?
Unterwasserpumpen sind für die Förderung von sauberen, dünnflüssigen, nicht explosiven Medien ohne Feststoffe oder langfaserige Bestandteile bestimmt.
Wird ein Medium mit einer von Wasser abweichenden Dichte gefördert, ist wegen des veränderten hydraulischen Leistungsbedarfs eventuell eine andere Motorleistung erforderlich.
Bei der Förderung von Medien, die aggressiver als Trinkwasser sind, sind die Pumpenausführungen SP N, SP R und SPNE aus besonders korrosionsbeständigen Werkstoffen zu verwenden.
Ist ein Trockenlauf auch bei Tauchmotorpumpen möglich?
Bei einem Trockenlauf der Pumpe kann die Gleitringdichtung und der Motor beschädigt werden. Aus diesem Grund sind die Schwimmerschalter so anzuordnen, dass der Füllstand im Schacht nicht unter den für den Betrieb der Pumpe erforderlichen Mindestfüllstand sinkt. (Siehe dazu auch die häufig gestellte Frage „Welcher Mindestfüllstand ist für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Pumpe erforderlich?“). Vor der Erstinbetriebnahme der Pumpe sind deshalb die in der jeweiligen Anwendung herrschenden Bedingungen mit den Angaben in der Betriebsanleitung oder im Datenheft abzugleichen.
Wie stelle ich den Motorschutzschalter bei den Unterwasserpumpen ein?
Einstellen des Motorschutzschalters bei einer Unterwasserpumpe
Der im Motorschutzschalter integrierte Überstromauslöser muss beim Kaltstart in weniger als 10 Sekunden auslösen, wenn der Motorstrom fünfmal höher als der auf dem Typenschild angegebene maximale Motorstrom ist.
Um den Unterwassermotor bestmöglich zu schützen, sollte der Motorschutzschalter entsprechend der folgenden Empfehlungen eingestellt werden:
1. Überstromauslöser auf den auf dem Typenschild angegebenen maximalen Motorstrom einstellen.
2. Lassen Sie die Pumpe eine halbe Stunde mit Nennleistung laufen.
3. Den Einstellwert am Überstromauslöser schrittweise absenken, bis der Auslösepunkt erreicht ist.
4. Danach den Stromwert am Überstromauslöser 5 % über den Auslösepunkt einstellen.
Achtung!
Wenn die Auslösecharakteristik des verwendeten Motorschutzschalters diese Vorgehensweise nicht unterstützt, erlischt die Gewährleistung. Der Einstellwert am Überstromauslöser darf den auf dem Typenschild angegebenen maximalen Motorstrom nicht überschreiten. Bei Motoren mit Stern-Dreieck-Anlauf ist beim Einstellen des Motorschutzschalters wie zuvor beschrieben vorzugehen. Der Einstellwert am Motorschutzschalter darf hier jedoch nicht größer sein als:
Einstellwert am Motorschutzschalter = Volllaststrom x 0,58.
Die maximal zulässige Hochfahrzeit für Stern-Dreieck-Anlasser oder Motorschalter mit Spartransformator beträgt 2 Sekunden.
Grundfos bietet verschiedene Geräte für den Motorschutz an, wie z. B. das MP204. Weitere Informationen finden Sie im Grundfos Product Center.
Kann die Pumpe über einen Frequenzumrichter betrieben werden?
Grundfos bietet zahlreiche drehzahlgesteuerte Pumpen an, die als „E-Pumpen“ bezeichnet werden. Diese Pumpen sind mit einem Grundfos MGE-Motor mit integriertem Frequenzumrichter ausgestattet. Die Herstellungskosten und der Materialeinsatz sind geringer als bei Pumpenlösungen mit externen Frequenzumrichtern. Außerdem werden technische Probleme vermieden, die in Verbindung mit externen Frequenzumrichtern auftreten können.
Darüber hinaus verfügen MGE-Motoren über zahlreiche weitere nützliche Eigenschaften und Vorteile. Sollte für eine bestimmte Anwendung keine E-Pumpe lieferbar sein, können nahezu alle von Grundfos angebotenen dreiphasigen Industriepumpen über einen externen Frequenzumrichter betrieben werden. Dazu sind in jedem Einzelfall die Hinweise in der Betriebsanleitung und im Datenheft zu beachten.
Wie können wir Ihnen weiter helfen?
Sie haben eine Frage zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, Sie möchten ein Produkt bestellen oder eine Dienstleistung beauftragen oder möchten Grundfos allgemein kontaktieren.
Wie können wir Ihnen helfen?
Ganz gleich, ob Sie ein Produkt kaufen oder sich lediglich von einem Grundfos-Experten beraten lassen möchten, wir helfen Ihnen gerne, Ihre Pumpenlösung optimal zu nutzen! Wenn Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.