Höchste Zuverlässigkeit für Heizungsanlagen von Ein- und Zweifamilienhäusern
Bei der Beheizung von Eigenheimen steht Zuverlässigkeit an erster Stelle. Zuverlässige Heizungsanlagen, die mit effizienten Umwälzpumpen ausgestattet sind, sorgen für einen hohen Komfort im Haus. Pumpen sind für 10 % des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich, weil viele von ihnen nicht effizient arbeiten. Mit einer hocheffizienten Grundfos Pumpe können Ihre Kunden nicht nur Ihre Stromkosten senken, sondern auch etwas für den Umweltschutz tun.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Wie wird die Kennlinie einer Heizungsumwälzpumpe gelesen?
Bei der Pumpenkennlinie einer Heizungsumwälzpumpe wird der Förderstrom auf der x-Achse und die Förderhöhe auf der y-Achse aufgetragen. Die im Kennliniendiagramm dargestellte Pumpenkennlinie hat einen gekrümmten Verlauf und fällt von links nach rechts ab.
Jeder mögliche Betriebspunkt der Pumpe ist auf der Kennlinie dargestellt. Dabei besteht folgende Abhängigkeit: Je höher der Förderstrom ist, desto geringer ist die Förderhöhe.
Die Anlagenkennlinie einer Heizungsanlage ergibt ...
Welche Anforderungen werden an das Heizungswasser gestellt?
Die VDI-Richtlinie 2035 Teil 1 ist seit 2005 und die VDI-Richtlinie 2035 Teil 2 seit 2009 in Kraft. In diesen Richtlinien sind die anerkannten Regeln der Technik beschrieben. Der technische Fortschritt sowie Verbesserungen bei der Effizienz und dem Stromverbrauch führen dazu, dass moderne Wärmeerzeuger und Wärmepumpen mit geringeren Toleranzen als in der Vergangenheit hergestellt werden. Dadurch steigen aber auch die Anforderungen an das Heizungswasser, die in der VDI 2035 definiert ...
Warum gibt die Heizungsanlage nicht genügend Wärme ab?
Mögliche Fehlerursache
Die automatische Nachtabsenkungsfunktion ist aktiviert.
Die hydraulischen Verhältnisse haben sich geändert. Die Pumpe muss ihren Betrieb erst an die geänderten Anforderungen anpassen.
Bei aktivierter Nachabsenkung:
Nachtabsenkung mit Taste 4 oder bei der MAGNA mit Taste 3 deaktivieren.
Bei eingestellter Regelungsart "AutoADAPT":
Eine mögliche Fehlerursache ist, dass die Funktion ...
Warum macht die Heizungsanlage Geräusche?
Mögliche Fehlerursache
Der Förderstrom ist zu hoch.
Das Problem kann behoben werden, indem die Pumpe auf die Regelungsart "AutoADAPT" eingestellt wird.
Merken Sie sich die Pumpeneinstellung, die im Display angezeigt wird.
Schalten Sie dann mithilfe der Taste 5 auf die Regelungsart "AutoADAPT" um. Bei der MAGNA ist für das Umschalten die Taste 3 zu verwenden.
Ist die Wärmeabgabe ausreichend, behalten Sie die Einstellung ...
Wählen Sie die beste ALPHA für Ihre Anwendung aus
Für Sie war es noch nie so einfach, die richtige ALPHA-Umwälzpumpe für eine bestimmte Aufgabe zu finden. Suchen Sie hier nach dem passenden Produkt oder laden Sie sich einfach die Auswahlhilfe herunter, um sie auszudrucken und für unterwegs mitzunehmen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.