Höchste Zuverlässigkeit für Heizungsanlagen von Ein- und Zweifamilienhäusern
Bei der Beheizung von Eigenheimen steht Zuverlässigkeit an erster Stelle. Zuverlässige Heizungsanlagen, die mit effizienten Umwälzpumpen ausgestattet sind, sorgen für einen hohen Komfort im Haus. Pumpen sind für 10 % des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich, weil viele von ihnen nicht effizient arbeiten. Mit einer hocheffizienten Grundfos Pumpe können Ihre Kunden nicht nur Ihre Stromkosten senken, sondern auch etwas für den Umweltschutz tun.
Energieeinsparungen bei Lichte betrachtet
Um sich ein klares Bild potenzieller Energieeinsparungen zu machen, muss man die Zahlen genauer betrachten.
Eine alte, aber funktionsfähige Pumpe mag ihren Zweck erfüllen, verbraucht jedoch bis zu 17-mal so viel Energie wie eine neue Pumpe von Grundfos.
Vergleichen wir dazu eine alte UPS 25 60 180 mit Konstantkennlinie III und einer Leistungsaufnahme von 84 W* mit einer ALPHA2 25 60 180 im AUTOADAPT-Modus mit einer Leistungsaufnahme von 5 W*.
Die Rechnung ist einfach: 84 geteilt durch 5 ist gleich 17.
Dank des hohen Wirkungsgrads der Pumpe in Verbindung mit einer Differenzdruckregelung kann eine Leistungsaufnahme von nur 5 W angesetzt werden. Bei dieser Technik macht man sich die Drehzahlmodulation der Umwälzpumpe zunutze.
Genauere technische Erläuterungen finden Sie in dem Formular weiter unten. Eine Heizungsanlage muss zur Beheizung eines Reihenmittelhauses aus den mittleren 80er Jahren eine Leistung von 4,6 kW aufbringen*. Natürlich spielen beim Verbrauch diverse weitere Faktoren wie Gebäudedämmung, Auslegung der Anlage und Außentemperatur eine Rolle. Die Heizung erfolgt über Heizkörper und der ΔT-Wert beträgt 20 °C. Der Durchfluss in der Anlage lässt sich mit folgender Formel berechnen:
V[kg/h] = Q[kW]/c[kWh/kgK]x∆T[k] = 4,6/0,001163x20 = 202 kg/h ≅ 0,2 m3/h
Die alte UPS-Umwälzpumpe ist auf Stufe III – also Konstantkennlinie III – eingestellt, um den erforderlichen Durchfluss zu liefern. Das ist zwar deutlich mehr als nötig, ist aber bei zahlreichen Installationen der Fall. Die Pumpe verbraucht 84 W. Die neue hocheffiziente und geregelte ALPHA2 ist auf die Proportionaldruckstufe I eingestellt. Das genügt in diesem Beispiel, um den nötigen Durchfluss zu erzielen. Damit sinkt der Verbrauch auf nur noch 5 W. Im Folgenden sehen Sie am Beispiel des oben genannten Reihenmittelhauses aus den mittleren 80er Jahren eine Berechnung der potenziellen Stromersparnis durch den Einbau einer neuen ALPHA-Pumpe.
∆E[kWh] = (PAWG,UPS - PAWG,ALPHA)/1000 × T = (83,5-4,6)/1000 × 6840 = 539,68 kWh
∆Preis[EUR] = ∆E × u = 539,68 x 32/100 = 172,60 €
Kauf und Installation einer neuen ALPHA-Pumpe kosten 600 €. Das heißt, angesichts der jährlichen Einsparungen in Höhe von 172,60 € amortisiert sich die neue Pumpe in weniger als 4 Jahren (bei einem Strompreis von 32 € für 100 kWh*).
Mit anderen Worten: Auch mit der alten Pumpe werden alle Räume des Hauses adäquat beheizt und es gibt keinen Grund zur Klage. Aber die alte Pumpe ist teuer und ineffizient.
HINWEIS: Da sich der Wärmebedarf nicht ändert, wurde er bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt. Allerdings gibt es weitere potenzielle Vorteile in Form einer besseren Regelung der Raumtemperatur mit weniger Schwankungen und demzufolge einem geringeren Energieverbrauch sowie einer potenziell niedrigeren Rücklauftemperatur, wodurch sich der Kondensationsgrad verbessert, was wiederum den Energieverbrauch senkt.
Sparen Sie Geld und Energie mit Grundfos GO
Der Austausch der Umwälzpumpe ist ganz einfach – und mit der Grundfos GO App werden Sie noch energieeffizienter.
Finden Sie die richtige Umwälzpumpe
Mit einer neuen Heizungspumpe können Sie den Energieverbrauch senken, die Effizienz steigern und Energie und Geld sparen.
Mehr zu diesem Thema
200 Millionen Energiespar-Möglichkeiten
Weitere Informationen zu den 200 Millionen Möglichkeiten, Hausbesitzer beim Energiesparen zu unterstützen finden Sie hier.
Neue energetische Lösungen entdecken!
Derzeit entfallen 40 % des weltweiten Energieverbrauchs auf HLK- und Wassersysteme in Gebäuden. Für eine erfolgreiche Energiewende müssen wir den Energieverbrauch von Gebäuden radikal senken und ihre Energieeffizienz in großem Stil verbessern. Mit Explore NEXT!
Setzen Sie auf den richtigen Umgang mit Ihrem Wasser
Schon mit kleinen Verbesserungen können Sie jeden Tag uneingeschränkten Wasserkomfort genießen und dabei viel Energie und Geld sparen.
Schließen Sie sich 57.000 Installateuren an
Melden Sie sich an und erfahren alles zu neuen Produkten, Tools, Schulungen und Events
Digital services
Service agreements
Erfahrungsberichte von Kunden zu dieser Anwendung lesen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepaper und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.