Sie kennen Ihr Bier, wir kennen das Wasser

Hinter jedem guten Gebräu steht eine gute Wasserqualität. Als Hauptbestandteil des Bieres spielen die mineralische Zusammensetzung des Brauwassers, die Restalkalität und das Verhältnis von Sulfat zu Chlorid eine wichtige Rolle bei der Gestaltung von Geschmack, Aroma, Mundgefühl, Maischeeffizienz und Gärleistung.

Ganz gleich, ob Sie ein knackiges Lagerbier, ein hopfenbetontes IPA oder ein alkoholfreies Pils brauen, die Festlegung eines einheitlichen Wasserprofils macht den Unterschied. Es spielt nicht nur eine wichtige Rolle für den Geschmack, sondern unterstützt auch einen effizienteren Brauprozess, was besonders wichtig ist, wenn Sie an mehreren Standorten arbeiten oder saisonal brauen. Das richtige Wasseraufbereitungssystem schützt Ihre Anlagen, reduziert Kalkablagerungen und Korrosion, optimiert den Energieverbrauch, minimiert den Wasserverbrauch und hilft Ihnen vor allem dabei, Ihre Bierstilvorgaben konstant zu erreichen, Charge für Charge.

Optimierung des Brauprozesses durch Wasseraufbereitung

Die Wasserqualität ist absolut entscheidend für den Geschmack und die Konsistenz der Biere von Rebellion. Die Grundfos-Umkehrosmose- und Enthärtungssysteme geben uns tagtäglich volles Vertrauen in unser Wasserprofil und haben sich sowohl in Bezug auf die Leistung als auch auf den Support als sehr zuverlässig erwiesen.
Michael Finn, Technischer Leiter bei der Brauerei Rebellion UK

Brauen Sie mehr mit weniger

Im Durchschnitt verbraucht eine Brauerei etwa 4 Liter Wasser für die Herstellung eines Liters Bier. Einige Brauereien verbrauchen mehr als 10 Liter, aber die Klassenbesten verbrauchen weniger als 3 Liter und in einigen Fällen sogar nur 1,4 Liter, wie die Brauerei Carlsberg Fredericia im Jahr 2025 berichtete.  

Die Wiederverwendung von Wasser wird immer mehr zu einem Maßstab für verantwortungsvolles Brauen. Ob es sich um die Rückgewinnung von Spülwasser für die Reinigung, die Wiederverwendung von behandeltem Abwasser in Kühlsystemen oder die Schließung des Kreislaufs von Versorgungseinrichtungen handelt - Kreislaufwirtschaft zahlt sich aus.

Grundfos entwirft effiziente Wasseraufbereitungssysteme, die Brauereien dabei helfen, den Wasserverbrauch zu senken und gleichzeitig eine zweckmäßige Wasserqualität zu gewährleisten. Durch die Rückgewinnung, Aufbereitung und Wiederverwendung von Wasser können Brauereien den Wasserverbrauch senken, Nachhaltigkeitsziele erreichen und die Produktionskapazität steigern.

Herstellung des idealen Wasserprofils für Ihr Bier

Was ist das ideale Wasserprofil für ein Brown Ale oder ein West Coast IPA? Oder sogar für ein alkoholfreies Bier?

In diesem Leitfaden untersuchen wir das ideale Wasserprofil für eine Reihe verschiedener Bierstile. Der Leitfaden ist auf Englisch, aber die Wissenschaft von Wasser und Bier spricht eine universelle Sprache.

Wichtige Wasseraufbereitungsanwendungen in der Brauerei

Gezieltes Wassermanagement kann die Effizienz steigern, die Produktkonsistenz sicherstellen und die Einhaltung von Vorschriften unterstützen – und so dazu beitragen, dass Ihre Brauerei optimale Leistung erbringt.

Kesselwasser

Kesselwasser ist für den Brauprozess von entscheidender Bedeutung. Es liefert die nötige Hitze zum Maischen und Würzekochen im Heißblock sowie für die Pasteurisierung des Biers. Wir empfehlen Umkehrosmosewasser.

Brauwasser

Brauwasser ist die Grundlage, auf der der Braumeister sein Bier kreiert. Die Qualität des Brauwassers ist entscheidend für das Endprodukt und kann je nach Biersorte variieren. Wir empfehlen die Verwendung von teilweise aufbereitetem Umkehrosmosewasser.

Spülwasser

Das Spülen von Flaschen und Fässern ist einer der wasserintensivsten Arbeitsschritte im Brauhaus und macht bei Verwendung von Mehrwegflaschen bis zu 40 % des Wasserverbrauchs aus. Wir empfehlen die Verwendung von enthärtetem Wasser.

Kühlwasser

Kühlwasser wird zur Würzekühlung im Heißblock, für alle Prozesse im Kaltblock und zur Kühlung nach der Pasteurisierung verwendet.  Je nach Wasserquelle empfehlen wir eine Teil-UO oder Enthärtung.

Wasser für CIP

CIP-Wasser wird zur Reinigung der Anlagen zwischen den Brauvorgängen verwendet. Im Heißblock werden Kalkablagerungen und Verschmutzungen verhindert, im Kaltblock Schimmel und Bakterien. Die empfohlene Wasseraufbereitung variiert je nach CIP-Schritt.

Wassereffizienz

Der Brauprozess verbraucht üblicherweise 4–10 Liter Wasser pro Liter Bier. Durch die Umsetzung von Maßnahmen zur Wassereinsparung lässt sich dieser Verbrauch reduzieren, was zu geringeren Betriebskosten und einem kleineren Wasserfußabdruck führt.

Häufig gestellte Fragen

Sind Sie bereit, smarter zu brauen?

Ihr Wasserprofil prägt jede Charge. Mit den Wasseraufbereitungslösungen von Grundfos können Sie jeden Schritt Ihres Brauprozesses feinabstimmen. Setzen Sie sich mit unseren Experten in Verbindung, um Ihr Wasser für besseren Geschmack, Effizienz und Nachhaltigkeit zu optimieren.