- Grundfos Deutschland
- Produkte und Lösungen
- Industrien
- System Integration
Mit intelligenten Pumpen, die die Energieeffizienz steigern und Verschwendung vermeiden, definieren wir das Wassermanagement in gewerblichen Gebäuden neu.
Zukunftssichere Gebäude mit nachhaltigen, energieeffizienten Lösungen
Grundfos präsentiert seine innovativen Pumpenlösungen auf der Light + Building 2026 in Frankfurt. Besucher entdecken die intelligenten und vernetzten Lösungen von Grundfos, die sich als „System of Systems“ nahtlos in die Gebäudeautomation integrieren.
Diese konfigurierbaren Systeme bieten einen erweiterten Funktionsumfang, der über herkömmliche Automatisierungslösungen hinausgeht, und ermöglichen einen effizienteren Betrieb bei gleichzeitiger Reduzierung der Komplexität.
Darüber hinaus zeigen wir eine umfassende Palette von Lösungen, darunter Druckerhöhungsanlagen für die Trinkwasserversorgung, Abwasserhebeanlagen, die All-in-One-Mischkreislösung Grundfos MIXIT sowie den neuen GENIECON Controller für intelligente Steuerung. Alle diese Lösungen sind für die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik vorbereitet und können über eine Cloud-Lösung gesteuert werden – auch ohne GLT.
Hier finden Sie uns auf der Light+Building 2026: Halle 11.0 Stand B06
Zum Ausstellerprofil: Light + Building - Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik - GRUNDFOS GmbH
Unser Lösungsansatz für moderne und nachhaltige Gebäude
Moderne Gebäude sind komplexe Knotenpunkte von Betriebssystemen, die für eine optimale Leistung jeweils einen eigenen Ansatz erfordern. Erfahren Sie, wie wir diese Komplexität mit intelligenten, kollaborativen Lösungen vereinfachen, die vernetzte und automatisierte Systeme schaffen.
Intelligent and collaborative solutions for optimised performance
Die intelligenten, vernetzten Lösungen von Grundfos setzen neue Maßstäbe für das Wassermanagement und sorgen für eine optimale Leistung in Gebäuden. Bei Grundfos werden wir von vier Grundwerten angetrieben.
Erfahren Sie mehr über die einzelnen Werte in den nachstehenden Informationen. Darüber hinaus können Sie interessante Referenzen lesen, die unser Engagement für diese Werte unterstreichen, oder sich unsere breite Palette an Produkten ansehen, die unsere Werte verkörpern.
Seamless integration starts with openness
Als führender Hersteller von Wasser-Systemen wissen wir, dass eine nahtlose Integration mit einer offenen Denkweise beginnt, die neue Möglichkeiten erschließt und ungewohnte Lösungswege einschlägt. Im Bereich der Systemintegration muss diese Denkweise über das Einzelprodukt hinausgehen und die gesamte Architektur von Systemen und Schnittstellen einbeziehen. In der komplexen Landschaft der System-of-Systems-Architektur hängt der Erfolg von der Zusammenführung verschiedener Ansätze und dem ungehinderten Datenfluss ab.
Mit den Lösungen von Grundfos und unseren Technologien spielen Systemintegratoren eine entscheidende Rolle beim Aufbau nahtloser Verbindungen, um das volle Potenzial miteinander verbundener Teilsysteme zu erzielen. Durch diese gemeinsame Zusammenarbeit entstehen Innovationen und wir können zuversichtlich in eine Zukunft blicken, in der die nahtlose Integration nicht nur ein wünschenswertes Ziel, sondern eine erreichbare Realität ist.
Distributed intelligence is closer to the needs
Die Zukunft der Systemintegration liegt in der verteilten Intelligenz, wie z. B. bei unseren intelligenten Pumpen und Steuerungen, die jeweils spezifische Aufgaben übernehmen. Unsere intelligenten Systeme wurden von unseren Experten mit ausgefeilten Algorithmen für überlegene Funktionalität entwickelt und bieten eine Effizienz, die über die herkömmlicher Automatisierungslösungen hinausgeht.
Durch die Integration dieser Systeme entsteht ein zusammenhängendes "System of Systems", das Unabhängigkeit ermöglicht, ohne auf Kontrolle oder Transparenz zu verzichten. Diese Struktur steigert nicht nur die Effizienz, sondern hebt die Automatisierung auf ein neues Level und revolutioniert die Systemintegration.
Reduce complexity in interconnected systems
In der dynamischen Welt der modernen Technik ist die Vernetzung von Systemen sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance. Automatisierungssysteme sind komplexe Schaltzentralen von Technologien und Steuerungen mit unterschiedlichen Spezifikationen und Kommunikationsprotokollen.
Wir von Grundfos reduzieren die Komplexität mit unseren Lösungen, die an alle Anforderungen angepasst werden können. Die konfigurierbare Standardisierung gewährleistet, dass jedes Teilsystem genau auf die Aufgabe abgestimmt ist. Die Vorteile der maßgeschneiderten Lösungen von Grundfos sind vielfältig. In erster Linie wird der Aufwand vor Ort minimiert, der Bauprozess gestrafft und die Fehlerwahrscheinlichkeit reduziert.
Every component is dedicated to the mission
Grundfos ist bestrebt, seine Aktivitäten auf verantwortungsvolle und nachhaltige Weise durchzuführen. Jede Grundfos-Lösung ist auf die jeweilige Aufgabe abgestimmt, und unser Engagement geht über die Energieeffizienz hinaus - wir streben danach, die Betriebskosten zu senken und die Komplexität zu vereinfachen, während wir den Wert der Anlagen und den Komfort der Endnutzer maximieren. Bei Grundfos ist Innovation nicht nur ein Ziel, sondern eine kontinuierliche Reise. Wir stellen uns ständig der Herausforderung, schnell überlegene Lösungen zu entwickeln, und sind stolz darauf, in allen Aspekten unseres Geschäfts Weltklassequalität zu liefern.
Sie möchten weitergehende Informationen? Treten Sie in Kontakt mit uns
Wenn Sie Fragen haben oder über ein gezieltes Vorhaben oder Projekt mit uns sprechen möchten, können Sie uns über das unten stehende Formular kontaktieren. Gerne unterstützen wir Sie!
Vielen Dank für Ihre Registrierung zur Light + Building 2024.
Wir freuen uns, wenn Sie uns vom 3. bis 8. März in Frankfurt. auf unserem Messestand besuchen.
Sehen Sie, wie wir Kunden bei der Optimierung ihrer Gebäude geholfen haben
Wenn Grundfos ein Teil der Lösung ist, profitieren Sie von einem geringeren Energieverbrauch, mehr Komfort und einer unübertroffenen Betriebszuverlässigkeit in Ihren Gebäuden. Lesen Sie in den Erfahrungsberichten unserer Kunden, wie sie vom Grundfos-Ansatz der nahtlosen Integration, verteilten Intelligenz, reduzierten Komplexität und hochwertigen Komponenten profitieren.
Entdecken Sie unser Angebot an intelligenten, vernetzten Lösungen
Wir bieten eine Reihe intelligenter, vernetzter Lösungen, die zur Verbesserung der Energieeffizienz, des Komforts und der Zuverlässigkeit in Gebäuden beitragen.
Finden Sie Lösungen, die Folgendes bieten:
- Nahtlose Integration durch offene Denkweise für neue Lösungswege
- Verteilte Intelligenz, die näher an Ihren Bedürfnissen ist
- Geringere Komplexität bei vernetzten Systemen
- Komponenten, die auf ihre spezifischen Aufgaben foussiert sind