Module zur Optimierung des Betriebs und Erleichterung der Reparatur oder Anlagenerweiterung
Wastewater Network Connect wandelt Daten in wertvolle Erkenntnisse um. Wir bieten verschiedene Module an, die Wasserversorgungsunternehmen z. B. bei der Bewältigung des aktuellen Zuflusses, der Fremdwasserproblematik und der vorausschauenden Wartung unterstützen. Sie liefern proaktive Überlaufwarnungen und zeigen die verfügbare Kapazität der Pumpstation in Echtzeit an. Wastewater Network Connect von Grundfos erfasst und speichert die erforderlichen Daten, damit Sie die richtige Entscheidung darüber treffen können, wie Sie Ihr Abwassernetz sanieren und Energie sparen können. Die Daten können auch dazu genutzt werden, auf den tatsächlichen Bedarf ausgerichtete Serviceanweisungen zu erstellen, um die Leistung des Abwassernetzes zu optimieren und Überläufe zu verhindern.
Mithilfe von Wastewater Network Connect können Sie Fremdwasserzuflüsse durch Überwachen des tatsächlichen Durchflusses aufspüren. Außerdem unterstützt unsere modulbasierte Lösung die vorausschauende Wartung. So können Sie rechtzeitig reagieren, bevor es zu einem Ausfall der Pumpen kommt und gleichzeitig Kosten und Zeit sparen.
Grundfos verfügt über umfangreiches Know-How im Bereich Abwasser, sodass unsere digitalen Lösungen für das Abwassermanagement einen echten Mehrwert bieten. Wir haben unsere Erfahrung und unser Wissen genutzt, um ein Optimierungsmodul für Abwassernetze zu entwickeln. Damit können Sie Ihr Abwassernetz optimieren, die Laufzeit der Pumpen reduzieren und die Wirtschaftlichkeit erhöhen. Mit unseren digitalen Diensten erhalten Sie ein Höchstmaß an Flexibilität, weil sie individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden können.
Die einzelnen Module von Wastewater Network Connect können als Teil der Grundfos iSOLUTIONS CLOUD, als intelligenter Auditbericht oder als API für Ihr SCADA-System geliefert werden. Die Module arbeiten mit allen Anlagenkomponenten zusammen und können parallel zu Ihrem bestehenden SCADA-System verwendet werden.
Vorausschauende Wartung
Die vorausschauende Wartung liefert auch wichtige Erkenntnisse zum Optimierungspotenzial bei Pumpstationen im Hinblick auf die Rohrleitungen, Pumpen, Ventile, den Kupplungsfußkrümmer und die Steuerung des Pumpenbetriebs. Wir liefern datengestützte Optimierungsvorschläge nicht nur für die einzelne Pumpstation, sondern für das gesamte Abwassernetz, damit Sie die richtige Entscheidung treffen können. Das Optimierungspotenzial wird ermittelt, damit Sie die richtigen Werkzeuge, das richtige Personal und die richtigen Ersatzteile zur Hand haben, um die Wartungsarbeiten ohne Zeitverlust durchführen zu können.
Erfahren Sie hier, wie das Modul "Vorausschauende Wartung" funktioniert.
Überlaufwarnung
Proaktive Überlaufwarnungen werden ausgegeben, wenn der Füllstand in der Pumpstation steigt, weil die Pumpen nicht mit voller Leistung laufen. Wenn Sie die entsprechenden Alarmmeldungen zum richtigen Zeitpunkt erhalten, können Sie rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um einen Überlauf zu verhindern.
Erfahren Sie hier, wie das Modul "Überlaufwarnung" funktioniert.
Durchflusserfassung
Erhalten Sie aktuelle Daten zum Durchfluss in Ihren Abwasserrohren und zum Zufluss in Ihre Abwasserschächte, um z. B. herauszufinden, woher das Fremdwasser kommt. Mögliche Ursachen sind z. B. das langsame Eindringen von Grundwasser oder die Einleitung von Regenwasser bei Starkregenereignissen. Auf diese Weise können Sie den Fremdwasserzufluss minimieren und Kosten sparen. Mithilfe des Moduls wissen Sie genau, welche zusätzlichen Schmutzwassermengen in die Kläranlage gelangen und gereinigt werden müssen. Dadurch können Sie die Betriebskosten erheblich senken und erhalten gleichzeitig wertvolle Informationen für die Modernisierung des Abwassernetzes.
Erfahren Sie hier, wie das Modul "Durchflusserfassung" funktioniert.
Fremdwasserzufluss
Durch den Abgleich der Durchflusswerte mit den Niederschlagsmengen können Sie mithilfe von realen Daten aus Ihrem Abwassernetz abschätzen, ob die Ursache für Fremdwasser eindringendes Grundwasser oder Regenwasserzufluss ist. Das Modul "Fremdwasserzufluss" liefert Ihnen die erforderlichen Informationen für die Sanierung Ihres Abwassernetzes. So gelangt Regenwasser z. B. in der Regel über Undichtigkeiten am Deckel der Pumpstation, über falsch angeschlossene Rohre oder über an die Kanalisation angeschlossene Entwässerungsleitungen in das Abwassernetz.
Erfahren Sie hier, wie das Modul "Fremdwasserzufluss" funktioniert.
Auslastung der Pumpstation
Ein Audit, das den Pumpenbetrieb in der Pumpstation analysiert, gibt Aufschluss über die transportierte Abwassermenge im Vergleich zur maximalen Kapazität. Dadurch wird das Asset-Management verbessert, weil Sie die Größe Ihrer Pumpstation kennen und wissen, was optimiert werden muss. So können Sie erkennen, ob die Leistung der in der Pumpstation installierten Pumpen ausreicht und feststellen, wo sich in der Kanalisation Schwefelwasserstoff bildet. Zusätzlich können Sie Ihre Stromkosten erheblich senken.
Erfahren Sie hier, wie das Modul "Auslastung der Pumpstation" funktioniert.