Pressione dell'acqua ottimale

Eroga una pressione dell’acqua sempre perfetta a rubinetti, docce e irrigatori con le nostre pompe di aumento pressione.  

Ottieni la pressione dell’acqua perfetta per un maggiore comfort domestico  

La soluzione ai problemi di pressione dell’acqua a casa tua? Sostituisci la tua vecchia pompa dell’acqua con la nostra pompa aumento pressione. In questo modo garantirai un flusso d’acqua costante attraverso le tubature tutto il giorno, tutti i giorni. Anche se utilizzi più rubinetti contemporaneamente, non noterai fastidiose fluttuazioni di pressione. 

Perché scegliere una pompa aumento pressione Grundfos? 

Fino a 8 rubinetti e 3 piani

di pressione dell’acqua ottimale 

 

44 dB (A)

più silenziosa di una lavastoviglie moderna

Risparmia fino al 40%

sul consumo energetico rispetto alle pompe di aumento pressione tradizionali

Cosa può fare per te la giusta pompa di aumento pressione?

Una perfetta pressione dell’acqua può migliorare la tua casa in molti modi. Immagina di non avere più una bassa pressione idrica o improvvisi cali di pressione dell’acqua quando usi più rubinetti o docce e dimentica il rumore della tua vecchia pompa. Installare la nostra pompa di aumento pressione è un ottimo modo per ottenere un flusso d’acqua silenzioso e costante in tutta la casa. E se stai cercando di migliorare il sistema di irrigazione del tuo giardino, una pompa aumento pressione può aiutarti ad aumentare la pressione dell’acqua. 

Fino a 8 rubinetti e 3 piani

Ottieni ogni volta una pressione dell’acqua adeguata e costante da un massimo di 8 rubinetti e 3 piani contemporaneamente. 

NOTA: le portate al rubinetto variano in modo significativo a seconda del tipo e della località. 

Livelli di rumore ridotti

Dopo aver installato la nostra pompa aumento pressione, ti dimenticherai che esiste. Prova una delle pompe aumento pressione più silenziose al mondo con 44 dB(A), garantendo un funzionamento silenzioso e fluido e un elevato comfort nell’ambiente domestico.

Consumo energetico minimo

Sostituisci la tua vecchia pompa aumento pressione e regala alla tua casa la massima efficienza energetica. Risparmia fino al 40% sul consumo energetico e goditi uno spazio abitativo più accogliente ed ecosostenibile. 

Scegli la giusta pompa di aumento pressione

Inserisci alcuni dettagli sulla tua casa e sulla tua situazione abitativa e ti consiglieremo soluzioni adatte alle tue esigenze. Puoi anche scegliere di trovare un installatore professionista per ricevere assistenza nella selezione, nell’acquisto e nell’installazione.

Trova una rapida sostituzione per la pompa che hai già

Utilizza il nostro strumento di sostituzione per cercare la migliore sostituzione per una pompa Grundfos esistente o di un'altra marca.

Grundfos SCALA2

Esplora la nostra pompa aumento pressione SCALA2. Grazie al suo controllo intelligente, questa pompa aumento pressione completamente integrata regola le prestazioni in base alla domanda nella tua abitazione. SCALA2 è una soluzione compatta e all-in-one ed è una delle pompe più silenziose nella sua categoria.

Controllo intelligente della pompa

SCALA2 regola in modo intelligente la sua velocità per allinearsi alla pressione idrica domestica preferita per il massimo comfort.  

Bassa rumorosità

I materiali di qualità di SCALA2 garantiscono una pressione a lungo termine e i livelli di rumore più bassi della sua categoria.

Una soluzione all-in-one

SCALA2 comprende una pompa, un motore, un serbatoio, un sensore, un variatore di frequenza e una valvola di non ritorno in un’unica unità compatta.

Efficiente dal punto di vista energetico

Il motore della pompa adatta la sua velocità alla richiesta del sistema in tempo reale, erogando la giusta portata dell’acqua a rubinetti e soffioni solo quando necessario. Rallenta durante i periodi di domanda bassa e accelera durante i periodi di domanda elevata, evitando eccessivi consumi di energia e facendoti risparmiare.

Funzionamento efficiente

SCALA2 è protetta contro il surriscaldamento, le perdite e gli intasamenti nel sistema, garantendo un funzionamento regolare giorno e notte.

Dimensioni

Lunghezza: 40,3 cm, altezza: 30,2 cm, larghezza: 19,3 cm e Peso: 10 kg

Nota: le dimensioni sono indicative per il tipo di pompa, ma possono variare a seconda dei modelli

Le nostre soluzioni di aumento pressione idrica più richieste

"La pompa Grundfos è molto silenziosa rispetto alla mia vecchia pompa. L’ho installata sul tetto ma non sento praticamente alcun rumore."

Haris, proprietario di casa, Malesia