Tu conosci la tua la birra, noi l'acqua

Dietro ogni grande birra c'è un'ottima qualità dell'acqua. In quanto ingrediente principale della birra, la composizione minerale dell'acqua di fermentazione, l'alcalinità residua e il rapporto tra solfati e cloruri giocano un ruolo importante nel determinare il sapore, l'aroma, la consistenza in bocca, l'efficienza del mash e le prestazioni della fermentazione.

Che si tratti di una lager frizzante, di una IPA luppolata o di una pilsner analcolica, stabilire un profilo d'acqua coerente fa la differenza. Oltre a svolgere un ruolo importante per il gusto, favorisce un processo di produzione più efficiente, che è fondamentale quando si tratta di operazioni in più siti o di produzione stagionale. Il giusto sistema di trattamento dell'acqua proteggerà le vostre attrezzature, ridurrà le incrostazioni e la corrosione, ottimizzerà l'uso dell'energia, ridurrà al minimo il consumo di acqua e, soprattutto, vi aiuterà a raggiungere costantemente i vostri obiettivi di stile di birra, lotto dopo lotto.

Ottimizzare il processo di produzione della birra attraverso il trattamento dell'acqua

La qualità dell'acqua è assolutamente fondamentale per il sapore e la consistenza delle birre di Rebellion. I sistemi RO e di addolcimento Grundfos ci danno piena fiducia nel nostro profilo idrico giorno dopo giorno e si sono dimostrati molto affidabili sia dal punto di vista delle prestazioni che dell'assistenza.
Michael Finn, responsabile tecnico del birrificio Rebellion UK

Produrre di più con meno

In media, un birrificio utilizza circa 4 litri di acqua per produrre un litro di birra. Alcuni birrifici ne utilizzano più di 10, ma i migliori della categoria ne usano meno di 3 e, in alcuni casi, solo 1,4 litri, come nel caso del birrificio Carlsberg Fredericia nel 2025.  

Il riutilizzo dell'acqua sta rapidamente diventando un punto di riferimento per la produzione di birra responsabile. Che si tratti di recuperare l'acqua di risciacquo per la pulizia, di riutilizzare gli effluenti trattati nei sistemi di raffreddamento o di chiudere il cerchio delle utenze, la circolarità paga.

Grundfos progetta sistemi di trattamento dell'acqua efficienti che aiutano i produttori di birra a ridurre il consumo di acqua, pur garantendo una qualità della risorsa idrica adeguata allo scopo. Recuperando, trattando e riutilizzando l'acqua, i birrifici possono ridurre il consumo idrico, raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e aumentare la capacità produttiva.

Creare il profilo d'acqua ideale per la vostra birra

Qual è il profilo dell'acqua ideale per una Brown Ale o una West Coast IPA? O anche per una birra analcolica?

In questa guida esploriamo il profilo ideale dell'acqua per diversi stili di birra. La guida è in inglese, ma la scienza dell'acqua e della birra parla un linguaggio universale.

Principali applicazioni del trattamento dell'acqua nella produzione della birra

Una gestione mirata dell'acqua può aumentare l'efficienza, garantire la coerenza del prodotto e favorire la conformità, aiutando il vostro birrificio a dare il meglio di sé.

Acqua della caldaia

L'acqua della caldaia è fondamentale per il processo di produzione della birra. Fornisce il calore necessario per l'ammostamento e l'ebollizione del mosto nel blocco caldo, nonché per la pastorizzazione della birra. Si consiglia di utilizzare acqua osmotizzata.

Acqua di infusione

L'acqua di fermentazione è la tela bianca su cui il mastro birraio crea la sua birra. La qualità dell'acqua di fermentazione è fondamentale per il prodotto finito e può variare a seconda dello stile di birra. Si consiglia di utilizzare acqua RO parziale.

Acqua di risciacquo

Il risciacquo delle bottiglie e dei fusti è una delle fasi più dispendiose per l'acqua della birreria e rappresenta fino al 40% del consumo di acqua quando si utilizzano bottiglie a rendere. Si consiglia di utilizzare acqua addolcita.

Acqua di raffreddamento

L'acqua di raffreddamento viene utilizzata per il raffreddamento del mosto nel blocco caldo, per tutti i processi nel blocco freddo e per il raffreddamento dopo la pastorizzazione. A seconda della fonte d'acqua, si consiglia una parziale RO o un addolcimento.

Acqua per CIP

L'acqua CIP viene utilizzata per la pulizia delle apparecchiature tra una birra e l'altra. Nel blocco caldo si prevengono incrostazioni e residui, mentre nel blocco freddo si prevengono muffe e batteri. Il trattamento dell'acqua consigliato varia a seconda della fase CIP.

Efficienza idrica

Il processo di produzione della birra consuma solitamente 4-10 litri di acqua per ogni litro di birra. Implementando misure di efficienza idrica, questo consumo può essere ridotto, con conseguenti minori spese operative e una minore impronta idrica.

Domande frequenti

Siete pronti a produrre birra in modo più intelligente?

Il profilo dell'acqua dà forma a ogni lotto. Con le soluzioni Grundfos per il trattamento dell'acqua, potete mettere a punto ogni fase del processo di produzione della birra. Rivolgetevi ai nostri esperti per ottimizzare l'acqua per migliorare il gusto, l'efficienza e la sostenibilità.