E se il tuo impianto idrico potesse regolare automaticamente la pressione?
La nostra tecnologia rivoluzionaria ottimizza il sistema di pressione dell’acqua, riduce le perdite idriche, abbassa i costi e i consumi energetici, e semplifica la gestione delle prestazioni e della manutenzione, trasformando il modo in cui gestisci la tua rete.
Perché scegliere Grundfos Connect Demand Distribution?
Riduci le perdite, le rotture delle condotte e i consumi energetici nel tuo sistema di distribuzione idrica con il controllo dinamico della pressione, per un approvvigionamento idrico più affidabile ed efficiente.
È qui che prende forma la gestione idrica del futuro.
Niente più sprechi d’acqua e costi energetici elevati. Con Grundfos Connect Demand Distribution hai visibilità e controllo remoto totali sul tuo sistema idrico, riducendo i costi, massimizzando l’efficienza e garantendo un servizio senza interruzioni.
Immagina una rete idrica completamente automatizzata
Ti presentiamo una tecnologia rivoluzionaria che riduce al minimo le perdite idriche, abbatte i costi e il consumo energetico, e semplifica la gestione delle prestazioni e della manutenzione, trasformando il modo in cui gestisci la rete. Scopri come ottenere il pieno controllo della rete idrica con Grundfos Connect Demand Distribution.
Vuoi conoscere meglio la nostra soluzione per il controllo dinamico della pressione?
Scopri come il sistema di pompaggio intelligente Grundfos Connect Demand Distribution può generare risparmi economici significativi. Gestire la pressione in modo efficace, ti permette di ridurre perdite idriche, costi operativi e di manutenzione, e migliore l’efficienza e la qualità del servizio.
Domande frequenti
Vuoi sapere nel dettaglio come funziona? Ci pensiamo noi. Consulta le nostre FAQ per trovare rapidamente le risposte che cerchi.
In che modo Grundfos Connect Demand Distribution gestisce i picchi improvvisi di domanda se comunica solo una volta al giorno e riceve i dati dopo 24 ore?
Il funzionamento di Demand Distribution è basato sulla portata, non sulla pressione. Se si verifica un picco improvviso non è problema. Il sistema avanzato di gestione della pressione di Demand Distribution ha già “appreso” il pattern della perdita di carico. Demand Distribution crea e aggiorna continuamente una curva di controllo garantendo una risposta ottimale in ogni situazione.
Cosa succede in caso di perdita di comunicazione?
Quali input obbligatori devono essere inviati al controller CU354 per far funzionare Demand Distribution?
Quante pompe può gestire un sistema Demand Distribution? E quali caratteristiche devono avere le pompe?
Quanto è sicuro il protocollo di comunicazione Grundfos iSolutions Cloud (GiC) per l’invio di dati di pressione in un sistema Demand Distribution?
Demand Distribution sarà compatibile con le nuove versioni dei controller delle pompe, come Grundfos GENIECON?
Iscriviti alla newsletter e scopri come le soluzioni digitali stanno trasformando la gestione delle reti acquedottistiche e fognarie. Ricevi direttamente nella tua casella di posta consigli tecnici, casi reali e le ultime tendenze del settore.
Grazie! Ci sei quasi, manca solo un ultimo passaggio per completare il processo di iscrizione.
Controlla la tua casella di posta, ti arriverà un'e-mail di conferma!
Clicca sul link che trovi nell'e-mail per completare il processo di iscrizione e inizierai a ricevere tutte le notizie e gli aggiornamenti più rilevanti da Grundfos. Se non completi la procedura di registrazione, non potrai ricevere la nostra newsletter.
Se sei già iscritto, non riceverai l'email di conferma.
Cordiali saluti
Grundfos
Come possiamo aiutarti?
Che tu abbia bisogno di consigli esperti o sia pronto a fare il passo successivo, siamo qui per aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio.
Avviso di trasparenza: Questa campagna include contenuti generati tramite intelligenza artificiale.