Risoluzione di problemi di H2S in base alle effettive condizioni di funzionamento
Le richieste di efficienza nel settore delle acque reflue continuano ad aumentare e il trattamento delle acque reflue è sempre più centralizzato. Ciò significa che le acque reflue vengono spesso trasportate a grande distanza utilizzando tubi pressurizzati. In tali condotti, le condizioni anaerobiche possono spesso portare alla formazione di idrogeno solforato, che crea diversi problemi per le società di servizi pubblici.
La formazione di idrogeno solforato nelle fognature è un processo complesso che dipende da molti fattori, tra cui la temperatura, la composizione delle acque reflue, il tempo di ritenzione nei tubi e quando e per quanto tempo la pompa deve essere in funzione. Una soluzione ideale ai problemi del solfuro di idrogeno deve tenere conto di tutti questi fattori. Deve essere basato sulle effettive condizioni operative per far fronte a questa imprevedibilità. Questo è proprio l'approccio che ha portato alla soluzione di acido solfidrico Grundfos.
Guarda il nostro film d'animazione che spiega il problema
La formazione di idrogeno solforato in sistemi fognari è un processo complesso. Ecco una breve introduzione con il nostro cortometraggio animato.
Ridurre i costi delle sostanze chimiche del 70%
Quando la società di servizi danese Margergerger Vand A/S ha avuto problemi di idrogeno solforato in una difficile rete di pompaggio, la soluzione di idrogeno solforato di Grundfos ha risolto rapidamente i problemi. Tutti i cattivi odori sono svaniti e le spese chimiche sono diminuite del 70% nell'area colpita.
Soluzione chiavi in mano completamente integrata
La soluzione di solfuro di idrogeno di Grundfos è costituita da diversi componenti Grundfos completamente integrati. Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche sui componenti, fare clic sui collegamenti riportati di seguito.
Scopri tutto sull'idrogeno solforato
In che modo il ferro ferroso influisce sulla formazione di idrogeno solforato? E quali opzioni sono disponibili per eliminare i problemi di idrogeno solforato?
Scarica il booklet in dettaglio che illustra questo e molto altro.
Panoramica completa di soluzioni Grundfos H2S
I componenti Grundfos integrati risolvono un problema comune nel settore delle acque reflue. Questa soluzione automatizzata elimina idrogeno solforato.
Scarica la brochure e scopri la panoramica completa
La soluzione H2S garantisce un'affidabilità imbattibile e facilita il funzionamento quotidiano
Il cuore della soluzione al solfuro di idrogeno di Grundfos è un algoritmo di controllo avanzato, implementato in Grundfos Remote Management (GRM). GRM riceve i segnali da un registratore di fase gassosa installato in un pozzetto. Il registratore misura i livelli di H2S una volta ogni 15 secondi e invia le misurazioni al GRM, che riceve anche le misurazioni di portata da Grundfos Dedicated Controls. Il setpoint viene regolato frequentemente per evitare il sovradosaggio.
In base ai dati ricevuti, l'algoritmo calcola automaticamente il setpoint di dosaggio corretto per sostanze chimiche come il solfato di ferro. Trasmette quindi le informazioni sul setpoint calcolato per il dosaggio a una pompa dosatrice Grundfos SMART Digital che gestisce il dosaggio chimico con grande precisione, anche a portate diverse. La comunicazione tra i dispositivi viene gestita tramite un'unità di comunicazione Grundfos CIU. I componenti principali del sistema sono prodotti da Grundfos, garantendo una perfetta integrazione con l'uso ottimale di ogni singolo componente, facilità d'uso e affidabilità imbattibile.
Diversi vantaggi nel vostro lavoro quotidiano
La soluzione di solfuro di idrogeno di Grundfos facilita il lavoro quotidiano in molti modi. L'algoritmo adatta la quantità di dosaggio alle richieste correnti nella rete di pompaggio e il personale operativo non deve controllare il dosaggio manualmente. GRM emette un avviso in caso di problemi e il personale può accedere al sistema basato su Internet in qualsiasi momento per visualizzare lo stato operativo e apportare le modifiche necessarie. A seconda dei requisiti, i valori di soglia del sistema possono essere impostati per ridurre gli odori e/o i problemi di corrosione, rendendo la soluzione adatta a qualsiasi installazione di rete fognaria da A a B.
La soluzione di solfuro di idrogeno di Grundfos offre numerosi vantaggi:
- Efficiente: odori e/o problemi di corrosione vengono rimossi.
- Economico: la soluzione dosa solo la quantità esatta necessaria, fornendo risparmi chimici. Quando il sistema è impostato per ridurre la corrosione, i tubi e le altre apparecchiature non si degradano alla stessa velocità.
- Facilmente gestibile: Il monitoraggio web fornisce una panoramica completa e in tempo reale dello stato del sistema.
- Risparmio di lavoro: la soluzione completamente automatizzata libera il tempo del personale per altre attività.