地下水取水の最適化
井戸からの原水採取において、ライフサイクルコストの低減に反映される高レベルのエネルギー最適化と資源の持続可能性が重要視されています。 グルンドフォスは長年に渡って、業界の基準として影響を与えるような多くの技術開発を行ってきました。また、数多くのステンレス鋼製水中ポンプやモータの設置実績があります。
例えば、グルンドフォスは可変速周波数コントローラ付きのポンプの導入を市場に先駆けて進めてきました。このような革新は、水供給インフラの将来の課題や規制への対応を可能にしています。
グルンドフォス 3インチ深井戸水中ポンプ SQ /SQEは、堅牢性と信頼性を確保する多数の保護機能を内蔵し、従来の4インチポンプシステムとは一線を画しています。この動画では、グルンドフォスの3インチポンプと従来の4インチポンプシステムとの比較をご覧ください。
可変周波数ポンプコントローラCUE: 特長とメリット
グルンドフォスの可変周波数ポンプコントローラCUEは汎用性が高く、あらゆる用途で簡単かつ効率的に操作するために使用できます。CUEをグルンドフォスの水中ポンプSPに接続することにより、設置業者様だけでなくユーザーのお客様にもメリットをもたらします。
カタログをダウンロードして、CUE の詳しい機能とメリットをご覧ください。
LCレベルコントローラで時間と費用を節約
グルンドフォスのLCレベルコントローラは、空運転を防止して水中ポンプの寿命を延ばすように設計されています。ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより日々の監視が簡素化されているため、時間と労力の節約に貢献します。
お使いのグルンドフォス水中ポンプの所有コストを削減する最も簡単な方法のひとつは、グルンドフォス製の水中モータと組み合わせて使用することです。これによって、可能な限り長い製品寿命と最高の効率が確保され、不適合によって引き起こされうる問題を防ぐことができます。
最適な製品を発見
究極の効率と信頼性への第一歩は、お使いのポンプにとって最適なモータを見つけることです。ご利用いただけるグルンドフォスの水中モータの概要については、資料をダウンロードしてご覧ください。
交換時期の見極め – まずはポンプを評価しましょう
水中ポンプが地下100フィート、200フィート、または 500フィートのいずれにあるかに関係なく、ポンプの引き上げや点検は費用のかかる作業です。しかし、当社指定の無料ツールを使えば、現在の水中ポンプの効率を井戸の中に設置したまま測定することができます。ポンプ効率が低ければ、引き上げ、洗浄、または交換する価値があることを意味します。グルンドフォスの3インチ深井戸水中ポンプSQおよびSQEは、交換用のポンプとして最適です。
水中ポンプソリューション
グルンドフォスの水中ポンプソリューションは、SP ポンプ、専用モータ、可変周波数コントローラ、モニタリングで構成されています。 すべてのコンポーネントは完全に連携して動作し、信頼性の高いパフォーマンスと高いエネルギー効率を確保するように設計されています。様々な給水用途に水中ポンプSPを搭載し、性能とエネルギー効率を最適化する方法をご覧ください。
プロジェクトに最適な製品が見つかる水循環アニメーション
配水ネットワークを始めとして、グルンドフォスは、原水取水用に経済的で信頼性の高く、エネルギーが最適化されたポンプソリューションを提供します。また、水処理サイクルの各段階に対するポンピング、薬注、滅菌ソリューションなどに加え、市街地および地域のポンプステーションを含む配水システム全体のポンプと制御も供給可能です。
廃水ネットワークに関しては、グルンドフォスの信頼性とエネルギー効率の高いソリューションが、廃水の輸送と洪水制御を確保します。これによりダウンタイムが削減され、リスクの最小化がシステムに組み込まれます。
また、廃水処理プラントでは、グルンドフォスは機械的、生物学的、化学的処理に対する幅広い製品とソリューションを通じて、信頼性の高い運用と総所有コストの削減をサポートします。
この用途に関する知識の向上にご関心がおありですか?
最新の研究内容、グルンドフォスソリューションの活用事例、最高のパフォーマンスを達成する方法、役立つ学習教材、記事、ホワイトペーパーやビデオなどをご覧ください。
この用途に関する質問の回答を得る
よくある質問とその回答を1か所にまとめました。 製品に関するよくある質問については、以下のよくある質問とグルンドフォスのよくある質問をご覧ください。
メリットを実感した顧客事例を読む
グルンドフォスのソリューションを活用した場合、エネルギー消費の削減、快適性の向上、卓越した動作の信頼性を得られます。 インテリジェンス、水、エネルギーに対するグルンドフォスのアプローチとメリットについて、事例をお読みください。
クリックしてエキスパートになる
オンライントレーニングECADEMYでスキル・ノウハウを習得して、日々の業務を効率化しましょう。
トレーニングを開始するには、下のコースをクリックしてください。
グルンドフォスの専門サポート
製品の購入をご検討中の方も、ポンプに関するアドバイスをお求めの方も、グルンドフォスがサポートいたします。お気軽にご相談ください。