Captação otimizada de águas subterrâneas
Para captação de água subterrânea, os municípios exigem otimização energética e otimização de recursos, que se refeletem em custos de ciclo de vida reduzidos. Ao longo dos anos, a Grundfos foi pioneira em inúmeras inovações que se tornam nos novos padrões, com a experiência de uma enorme base instalada de bombas e motores submersíveis em aço inoxidável.
Por exemplo, a Grundfos foi pioneira na implementação da velocidade variável nas bombas de bombeamento, e estas foram inovadoras, permitindo a utilização da infra-estrutura de abastecimento de água de responder a desafios e regulamentações futuras.
Eficiência energética de 90% com os nossos novos motores de magneto permanente
A Grundfos fornece o Sistema SPE com um motor submersível de magneto permanente e variador de frequência integrado dedicado, CUE. Um motor PM da Grundfos garante uma eficiência energética de 90% devido a perdas de rotor praticamente nulas. O CUE ajusta de forma contínua a velocidade da bomba a qualquer necessidade de bombeamento. Ao todo, o sistema SPE é comprovadamente fiável e tem uma vida útil mais longa, mantendo os baixos custos totais de ciclo de vida.
Veja como anos de experiência em motores de magneto permanente e um amplo conhecimento das aplicações permitiram criar uma bomba em aço inoxidável com várias características incorporadas.
O momento da substituição - avalie a sua bomba antes de começar
Quer uma bomba submersível esteja a 100, 200 ou 500 pés de profundidade, a sua extração ou inspeção podem ser dispendiosas. Mas, se utilizar a nossa ferramenta gratuita designada, pode medir a eficiência de uma bomba submersível enquanto esta ainda se encontra no furo. Uma baixa eficiência da bomba pode significar que é necessária a sua remoção, limpeza ou substituição. As nossas bombas SQ e SQE são excelentes bombas de substituição quando chega a hora.
Tire partido de uma eficiência inigualável e experimente soluções que permitem economizar com a nossa nova geração de bombas Grundfos SP de 6". Adote um sistema de bombagem fiável e sem problemas para qualquer aplicação e aumente a sua eficiência com o sistema Grundfos SPE, preparado para o futuro.
Brochura de características e benefícios do CUE
A gama de variadores de frequência CUE da Grundfos é altamente versátil e pode ser usada para um funcionamento fácil e eficiente em todas as áreas de aplicação. A ligação de um CUE a uma bomba submersível SP da Grundfos representa vantagens para si e para os seus clientes.
Faça download da brochura e saiba mais sobre as características e os benefícios do CUE.
Economize com eficiência e fiabilidade melhoradas
A Grundfos apresenta o Sistema SPE, com um motor submersível de 6” com ímanes permanentes (PM) e um variador de velocidade CUE customizado. Os motores PM da Grundfos, produzidos com materiais sólidos e de elevada qualidade, que permitem estender o período entre intervenções do serviço e reduzem a manutenção, garantem a mais elevada eficiência energética. Os materiais usados no Sistema SPE asseguram fiabilidade máxima e vêm com uma garantia de 5 anos sobre todo o sistema.
Pode ver a gama completa aqui e seleccionar o sistema mais adequado à sua instalação.
Explorar outras soluções de captação de água da Grundfos
Captação de água doméstica
Encontre a solução de captação submersível doméstica ideal para si.
Soluções solares de água
Estão agora disponíveis soluções submersíveis altamente eficientes para aplicações na rede e fora da rede.
Tem interesse em melhorar o seu conhecimento desta aplicação?
Saiba mais sobre os estudos mais recentes de bombas e sistemas, onde utilizar as soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho ou pesquise sobre a investigação e conhecimento da Grundfos para ter acesso a materiais de aprendizagem, artigos, documentos técnicos, vídeos e muito mais, que beneficiam a sua solução.
Obtenha respostas para as suas questões sobre esta aplicação
Reunimos as perguntas mais frequentes e as suas respostas num só local. Consulte as perguntas mais frequentes abaixo ou consulte as FAQ da Grundfos para obter uma lista completa de respostas às suas questões sobre as nossas soluções
Leia as histórias de clientes sobre os benefícios das aplicações
Quando a Grundfos faz parte da solução, obtém um consumo de energia reduzido, um maior conforto e uma fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como estes beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia.
Torne-se um especialista em apenas alguns cliques
Poupe tempo no seu trabalho diário, melhorando as suas competências, os seus conhecimentos e o seu negócio com a plataforma de formação online ECADEMY.
Clique num dos cursos abaixo para iniciar já a sua formação.
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.
Como podemos ajudar?
Quer pretenda adquirir um produto ou simplesmente procurar aconselhamento de um especialista da Grundfos, teremos todo o gosto em ajudá-lo a tirar o máximo partido da sua solução de bombeamento! Não hesite em entrar em contacto connosco caso precise de assistência.