Deixe o Localizador de Produtos da Grundfos ajudá-lo

Forneça-nos alguns dados importantes sobre a sua casa e estilo de vida e recomendaremos soluções de bombeamento adequadas às suas necessidades.

Encontra uma substituição rápida para a bomba que já tens

Utiliza a nossa Ferramenta de Substituição para procurar a melhor substituição para a tua bomba Grundfos atual ou de outra marca de bombas.

Obtenha água quente instantânea em todas as torneiras, sempre que quiser

Demora em média cerca de 20 segundos até a água quente chegar à torneira depois de ser ligada e no caso de um agregado típico composto por quatro pessoas, isto pode resultar em 16 000 litros de água desperdiçada todos os anos. A nossa bomba de recirculação de água quente mantém um caudal constante de água nas tubagens, para que nunca mais tenha de esperar por água quente. Pare de desperdiçar tempo e dinheiro e comece a poupar nas faturas de consumo de água e energia, desfrutando de uma casa mais confortável.

Melhore a sua casa com pressão da água perfeita

Sentir flutuações da pressão da água nas torneiras todos os dias pode ser bastante irritante, mas não é um facto inevitável para quem é proprietário de uma casa. Com uma bomba de pressurização de água, pode poupar até 20 minutos ao encher uma banheira, reduzir o seu consumo de energia em até 40% quando comparado com as bombas de pressurização tradicionais, e até melhorar o seu sistema de rega. Consiga uma pressão da água consistente e constante, todos os dias. 

Aquecimento eficiente em todos os cantos da sua casa

As bombas de aquecimento são essenciais para o conforto doméstico. Atualmente, existem em todo o mundo 200 milhões de bombas a funcionar de forma ineficaz; na maioria dos casos, a substituição da bomba garantiria aquecimento eficiente, mais conforto e um consumo de energia reduzido. Com a bomba de circulação adequada, pode desfrutar de aquecimento fiável quer seja de radiadores ou de piso radiante, assim como da garantia de um baixo nível de ruído garantido e poupanças energéticas significativas.

Livre-se do excesso de água graças à drenagem sem preocupações

Quando um sistema de esgoto doméstico fica sobrecarregado, pode dar azo a refluxo ou inundações, o que para além de ser uma situação muito desagradável, também pode resultar em danos dispendiosos, causados pela água. Com uma bomba de drenagem, pode manter a drenagem doméstica sob controlo sempre que precisar de remover água da cave ou de máquinas de lavar, banheiras, chuveiros e lavatórios. Saiba como o sistema de drenagem doméstica adequado pode aumentar o seu conforto em casa.

Possibilidades infinitas com uma solução de águas residuais

Fazer modificações em casa implica frequentemente planear em volta da configuração da canalização, limitando as opções do que é possível. Com uma solução flexível para águas residuais, pode transformar o novo espaço da forma que quiser, sem os impedimentos impostos pela sua atual infraestrutura de canalização. Construa uma casa de banho ou uma cozinha novas ou adicione um lavatório a qualquer canto da sua casa e desfrute de um novo conforto no lar.

Formas sustentáveis de reutilizar a sua água da chuva 

Tire partido dos recursos hídricos existentes em sua casa e comece a viver de forma mais confortável e sustentável. Com um sistema de recolha de águas pluviais, pode poupar 35% no consumo de água, com uma redução de até 50% na respetiva fatura. Substitua a água que utiliza para as descargas nas sanitas, regar o jardim ou até para lavar a roupa por um sistema de recolha de água da chuva.

"A bomba da Grundfos é muito silenciosa em comparação com a minha bomba antiga. Instalei-a no telhado, mas quase não a ouço."

Haris, proprietário de habitação, Malásia