Enquanto proprietário consciente de uma casa, provavelmente começará por trocar para lâmpadas LED. Em seguida, talvez atualize os principais eletrodomésticos para equipamentos mais sustentáveis. Mas sabia que pode fazer muito mais para poupar energia em casa? O segredo são os devoradores de energia "ocultos" de que a maioria dos proprietários não se apercebe – como é o caso das instalações de bombas.
Comece já a poupar energia em casa
Embora os exemplos acima ofereçam soluções relativamente rápidas, há alguns grandes devoradores de energia em sua casa que podem ser facilmente negligenciados, mas que podem ajudar significativamente a poupar energia em casa se forem devidamente otimizados. É por isso que é boa ideia começar por verificar as suas instalações de bombas. Talvez se surpreenda com a quantidade de energia que estas instalações consomem.
Não deixe que o seu calor seja desperdiçado
Se a sua casa tem radiadores ou piso radiante, então, tem uma bomba circuladora instalada algures. E caso de trate de uma bomba mais antiga, é provável que seja uma bomba de velocidade fixa, o que significa que gera a mesma quantidade de calor todos os dias, independentemente das suas necessidades. Pode obter uma bomba de aquecimento mais inteligente e eficiente que não só se adapta às suas necessidades e condições de vida, como também o ajuda a economizar até 55% no seu consumo de energia e reduzir as suas faturas.
Poupe água e também energia
A maioria dos problemas de água quente resume-se a duas coisas: uma solução de recirculação ineficiente ou a falta dela. Com a solução de recirculação adequada, a água quente não utilizada é devolvida ao seu sistema central de água, em vez de arrefecer parada nas tubagens de água quente. Uma bomba de recirculação da Grundfos pode ajudar a pôr fim ao desperdício de água, gastando até 90% menos energia em comparação com um sistema de recirculação antigo. Além disso, terá água quente instantânea sempre que abrir a torneira, o que irá melhorar significativamente o seu conforto doméstico.
Deixe-se inspirar
Veja como outros proprietários beneficiaram de uma solução de aquecimento da Grundfos.
Explore nossas soluções de poupança de energia mais populares
Mais formas de melhorar a sua casa com as nossas soluções de água e aquecimento
A maioria dos proprietários não sabe como é fácil conseguir ter a casa perfeita. Com a nossa ajuda, pode atualizar os seus sistemas de água e aquecimento sem complicações. Explore abaixo todas as possibilidades de melhorar a sua casa.