Proteja a sua casa, já hoje

Com as soluções de segurança doméstica da Grundfos, obtém uma bomba fabricada com materiais e design líderes na indústria, que garantem um funcionamento seguro ao longo de muitos anos. Os materiais de qualidade, como a cerâmica, ajudam a evitar avarias na bomba ao longo do tempo, enquanto os componentes resistentes à corrosão  garantem a fiabilidade e uma longa vida útil da bomba. Outros controlos inteligentes, como a proteção contra funcionamento em seco, protegem a sua bomba de avarias quando o abastecimento de água é interrompido. E graça aos sistemas inteligentes de deteção de fugas, as fugas serão detetadas antes de causarem danos em sua casa. Leia mais sobre as precauções de segurança e fiabilidade para as diferentes soluções de água abaixo.

Água quente instantânea a qualquer momento

Pode desfrutar de maior segurança doméstica com uma solução de recirculação de água quente que vai além da água quente instantânea e do conforto doméstico. As nossas soluções modernas de recirculação têm um funcionamento muito silencioso e oferecem proteção contra sobreaquecimento através de regulação da temperatura. São também concebidas para praticamente eliminar as obstruções causadas pelo calcário, e a proteção integrada contra funcionamento em seco garante uma longa vida útil.  Além disso, as bombas de recirculação de água quente são aprovadas para água potável, para que você e a sua família nunca tenham de se preocupar com a qualidade da água.

Aquecimento eficiente e fiável

Porque não optar por uma solução de aquecimento que seja ao mesmo tempo confortável, energeticamente eficiente e fiável? As nossas bombas circuladoras possuem um componente em cerâmica que evita depósitos em áreas críticas da bomba, bem como outros materiais que são resistentes à corrosão e à condensação. A proteção integrada contra funcionamento em seco garante que a bomba nunca funcionará caso não haja líquido no sistema. Adicionalmente, a bomba está equipada com uma função de agendamento que lhe permite personalizar o tempo de funcionamento de várias formas, assegurando que a bomba só funciona quando o proprietário – ou se escolher o modelo com AUTOADAPT, a bomba irá adaptar-se automaticamente às suas condições de vida, para garantir que funciona sempre em segurança. 

Pressão de água sempre perfeita

Desfrute de maior segurança em casa com uma das nossas soluções de pressão de água de baixo ruído, concebidas para um funcionamento duradouro e sem problemas. Os componentes de alta qualidade resistentes à corrosão asseguram uma elevada robustez de funcionamento, a deteção inteligente de fugas ajuda a detetar fugas no sistema antes que estas causem danos e o facto de a bomba, o controlador e o depósito de pressão se encontrarem numa única unidade torna-a fácil e segura de utilizar e movimentar caso seja utilizada para regar jardins. Além disso, a proteção integrada evita o sobreaquecimento e bloqueios, aumentando radicalmente a vida útil da bomba.

Captação fiável de águas pluviais

Se pretender recolher água da chuva, pressurizá-la e transportá-la para sua casa em segurança, deverá considerar um sistema fiável de captação de águas pluviais, como a bomba SCALA1 ou o sistema SCALA1. A função de ferragem automática permite que a bomba arranque e funcione sozinha, garantindo um caudal seguro e contínuo da água da chuva. Possui um sistema de reserva à água da rede, que é ativado automaticamente com base no nível de água no interior do depósito, e também pode anular manualmente a definição automática para a utilização da água da chuva e forçar o abastecimento a partir da rede de água, se necessário. Por último, mas igualmente importante, estas bombas domésticas resistentes às intempéries são construídas com materiais que resistem à corrosão e, por isso, suportam condições climatéricas adversas.

Drenagem fiável e sem preocupações

Com a solução de drenagem doméstica adequada, tanto para instalação permanente como portátil,  pode preocupar-se menos com precipitação intensa e potenciais inundações na cave e em outras áreas da casa. As nossas bombas de drenagem são feitas de material compósito de alta qualidade e aço inoxidável, sendo extremamente fáceis e seguras de utilizar. Lidam com várias situações de forma segura, desde água da chuva, água de drenagem e água de inundações a água de duches, banhos e máquinas de lavar. 

Águas residuais seguras e inteligentes

Se precisar de uma casa de banho extra no sótão ou de uma nova máquina de lavar roupa na cave, a nossa gama flexível de estações elevatórias de águas residuais pode eliminar as águas residuais de qualquer aparelho sanitário de forma segura, sem ter de planear em torno da instalação de canalização existente. As nossas estações de elevação contam com motores potentes e trituradoras fortes. Os depósitos pressurizados podem suportar até 2,5 de coluna de água e resistir a componentes de água quente entre 75 e 90 °C, consoante o modelo. Também pode adquirir acessórios para desfrutar de segurança excecional, como dispositivos de alarme suplementares. Se for instalada abaixo do nível do sistema de esgotos, proporciona a máxima proteção contra o refluxo dos esgotos.

"A bomba da Grundfos é muito silenciosa em comparação com a minha bomba antiga. Instalei-a no telhado, mas quase não a ouço."

Haris, proprietário de habitação, Malásia 

Explore os produtos mais populares para uma maior segurança