Irigatii si Agricultura
Solutii de pompare pentru agricultura
Pompele Grundfos functioneaza in instalatii de irigare agricola din intreaga lume, in medii de functionare variate, cu cerinte personalizate de presiune si debit.
Datorita expertizei si tehnologiei noastre de pompare se asigura o acoperire uniforma a cerințelor din sistem, in ciuda conditiilor de functionare fluctuante.
Instalatie eficienta, fiabila, optimizata din punct de vedere al costurilor
De-a lungul anilor, Grundfos a fost pionier prin numeroase inovatii ce au devenit standard de calitate. Una dintre acestea a fost turatia variabila in sistemele de pompare; o tehnologie de genul acesta permite infrastructurii de alimentare cu apa sa faca fata eficient provocarilor si schimbarilor in utilizare.
Va impartasim cunostinte noastre si va recomandam sa folositi Grundfos Product Center, pentru selectia de pompe si documentatia tehnica.
Solutii de pompare pentru irigatii
Cresteti productia, reduceti dependenta energetica
Pompa submersibilă Grundfos SQ de 3" se distinge de sistemele de pompare convenționale de 4" printr-o serie de caracteristici de protecție încorporate care asigură robustețe și fiabilitate. Urmăriți acest videoclip pentru a vedea o comparație între pompele Grundfos 3" SQ și sistemele convenționale de pompare de 4".
Grundfos iSOLUTIONS
Conectati-va la monitorizarea in timp real, de la distanta: control remote, predictia defectiunilor si optimizarea sistemului
Conectati-va la viitorul sistemelor inteligente de pompare
Grundfos iSOLUTIONS aduce o noua era pentru sistemele de pompare si tehnologia apei, cu solutii ce optimizeaza toate sistemele.
Grundfos iSOLUTIONS utilizeaza pompe inteligente, conectivitate cloud si servicii digitale. Tehnologia Isolutions permite monitorizarea in timp real, de la distanta, predictia defectiunilor si optimizarea sistemului pentru a va ajuta sa atingeti un nou nivel de performanta.
Conectati-va la monitorizarea in timp real, de la distanta, a sistemului de pompare: control remote, predictia defectiunilor si optimizarea sistemului.
Utilizați animația noastră despre ciclul de apă și aflați ce produse se potrivesc proiectului dumneavoastră
Începând de la rețeaua de apă, Grundfos furnizează soluții de pompare rentabile, fiabile și optimizate din punct de vedere energetic pentru captarea de apă brută, soluții de pompare, dozare și dezinfectare pentru fiecare etapă a ciclului de tratare a apei și pompe și metode de control pentru întregul sistem de distribuție a apei, inclusiv stații de pompare principale și locale.
Pentru rețeaua de apă uzată, Grundfos furnizează soluții de încredere și eficiente din punct de vedere energetic pentru transportul apei uzate și regularizarea viiturilor, asigurând reducerea timpului de nefuncționare și încorporarea în sistem a metodelor de minimizare a riscurilor.
Iar în ceea ce privește instalația de tratare a apei uzate, Grundfos facilitează funcționarea fiabilă și costul total redus al deținerii printr-o gamă largă de produse și soluții de tratare mecanică, biologică și chimică.
POVESTEA GRUNDFOS.
Cum a inceput totul, de la o discutie cu un fermier
Tanarul inginer Poul Due Jensen a infiintat compania „Bjerringbro Pressestøberi og Maskinfabrik” in subsolul casei sale din Bjerringbro, Danemarca, in anul 1944. Era un mic atelier pentru variate lucrari mecanice, iar Poul Due Jensen lucra singur. Dupa un an a angajat doi oameni; echipa a crescut in anii urmatori datorita numarului de comenzi.
In anul 1945 au primit o comanda de la o ferma locala, o instalatie de pompare. Poul Due Jensen nu a gasit o pompa de buna calitate, conform criteriilor sale, drept urmare a construit el pompa necesara.
Prima pompa a fost numita oficial „Foss 1”, dar poreclita „Porcusorul” (avea o forma asemanatoare). In curand a fost clar ca atelierul a gasit produsul ce ii va determine evolutia.
Au urmat pana in prezent un sir lung de inventii si tehnologii ce au stabilit noi standarde de pompare si au intrat in istoria tehnologiei de pompare.
Mai multe detalii AICI.
Aplicații
Cum vă putem ajuta?
Indiferent dacă doriți să cumpărați un produs sau doriți doar o recomandare din partea unui expert Grundfos, ne face mare plăcere să vă ajutăm să vă utilizați soluția de pompare la potențialul său maxim! Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de asistență.