• Циркуляційні насоси

ALPHA 15-55 HWR-T, North America

Підходить для
  • Опалення – Комерційні будівлі
  • Централізоване опалення
  • Рециркуляція гарячої води для побутового споживання
  • Побутове опалення
  • Опалення - промисловість

The ALPHA 15-55 HWR-T is a hot water recirculation pump that operatesusing a wireless temperature sensor that functions like an aquastat. Thepump will activate via the programmable timer in addition to the measuredreturn line temperature. The sensor keeps the water temperature withinan optimal range that is calculated every 12 hours.

Можливо, даний виріб не продається у вашій країні