Abwassertransport in kommunalen Klärwerken
Optimale Lösungen für den kontinuierlichen Abwassertransport durch eine bessere Anlagengestaltung einschließlich der Abwasserpumpstationen und Kanalisation. Der Einsatz der numerischen Strömungsmechanik hilft hydraulische Probleme im Voraus zu erkennen sowie lange Ausfallzeiten zu vermeiden.
Lösungen für zuverlässigere Abwassernetze
Durch das Bevölkerungswachstum und die Folgen des Klimawandels geraten Abwassernetze auf der ganzen Welt zunehmend unter Druck. Infolgedessen müssen Unternehmen in dieser Branche mehr leisten, aber zugleich ihr Budget einhalten und nachhaltig wirtschaften.
Grundfos kann ihnen bei der vollständigen Optimierung ihres Betriebs helfen – mithilfe eines kosteneffizienten und skalierbaren Netzes, das sich allen Anforderungen anpasst und dabei zuverlässige und nachhaltige Ergebnisse sichert.
Wie schaffen wir das?
Unser Expertenteam erarbeitet die Lösung mit Ihnen gemeinsam: vom Entwurf über die Installation und Wartung bis hin zur individuellen Anpassung. Dank verschiedener innovativer, intelligenter Lösungen können wir Daten jetzt wie nie zuvor erheben und nutzen. Damit lässt sich ein datengestütztes System erstellen. Dieses erkennt Abweichungen, damit sie behoben werden können, bevor größere Probleme entstehen. Auf diese Weise werden ungeplante Stillstände oder sogar Überläufe verhindert. Aus einem Netz, das auf Ereignisse reagiert, wird so ein Netz, das proaktiv handelt.
Mit dieser Lösung erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihr Netz. So behalten Sie die Kontrolle und können mehr Möglichkeiten nutzen, um die Kosten möglichst niedrig zu halten. Darüber hinaus steigt die Betriebssicherheit des Netzes und Sie können Trends nachverfolgen – wie die Auswirkungen des Klimawandels oder das Nutzungsverhalten. Auf diese Weise können Sie sich auf alles vorbereiten, sich rechtzeitig anpassen und Kapazitäten skalieren.
Entdecken Sie die digitalen Lösungen von Grundfos für Wasser- und Abwassernetze
Finden Sie mit unserer Animation zum Wasserkreislauf die passenden Produkte für Ihr Projekt
Grundfos bietet kostengünstige, betriebssichere und energieoptimierte Pumplösungen für das Wassernetz – von der Rohwasserentnahme über Pump-, Dosier- und Desinfektionslösungen für jede Phase des Wasseraufbereitungszyklus bis hin zu Pumpen und Steuerungen für das gesamte Wasserverteilungssystem, einschließlich Haupt- und lokaler Pumpstationen.
In Bezug auf das Abwassernetz hat Grundfos zuverlässige, energieeffiziente Lösungen für den Abwassertransport und den Hochwasserschutz im Angebot. Damit reduzieren Sie nicht nur Stillstandszeiten, sondern minimieren gleichzeitig auch noch das Ausfallrisiko.
In Abwasseraufbereitungsanlagen sorgt Grundfos durch ein breites Angebot an Produkten und Lösungen zur mechanischen, biologischen und chemischen Aufbereitung für einen zuverlässigen Betrieb und geringe Gesamtbetriebskosten.
Ganzheitliche Abwassersysteme
Wir bieten umfassende Abwassersysteme an, die Risiken minimieren und für ein Höchstmaß an Sicherheit sorgen. So sparen Sie Zeit, Kosten und Wartungsaufwand. Unterstützung bei der Inbetriebnahme und individuelle Serviceverträge sorgen von Beginn an für einen optimierten Betrieb.
Entdecken sie, welche vorteile dedicated controls von Grundfos für ihr Abwassernetz zu bieten hat
Drehen Sie das Rad und wählen Sie einen Vorteil aus
Alles Wissenswerte über vorgefertigte Pumpstationen
Entdecken Sie in unserem Online-Lernmodul, welche zahlreichen Vorteile vorgefertigte Pumpstationen für Abwassernetze bieten. Besuchen Sie die ECADEMY und nutzen Sie kostenlos das Lernmodul.
SE/SL-Pumpen: für einen zuverlässigen und störungsfreien Betrieb
Laden Sie die Broschüre zu den SE- und SL-Abwasserpumpen herunter und erfahren Sie, warum diese Pumpen bei allen Arten von Abwasser zuverlässig laufen. Die Pumpen der Baureihen SE und SL sind mit verschiedenen Laufradausführungen für einen zuverlässigen und effizienten Betrieb erhältlich und bieten eine erstklassige Leistung in sämtlichen Abwasseranwendungen: Sie sind in Ausführungen von 1 bis 30 kW verfügbar und reduzieren Ihre Gesamtbetriebskosten mit einer Betriebssicherheit, die sich bereits auf der ganzen Welt bewährt hat.
Grundfos SE/SL erweiterte Baugröße 56
Die Bewältigung der sich ständig ändernden Bedingungen in Abwassernetzen kann eine große Herausforderung darstellen. Die SE/SL-Abwasserpumpen werden um die Baugröße 56 erweitert, welche so konzipiert sind, dass sie auch unter schwierigsten Bedingungen zuverlässig und effizient arbeiten.
Erfahren Sie merh in unserem Prospekt zur neuen Baugröße
Die innovative Hydraulik sorgt für einen zuverlässigen Betrieb bei geringeren Gesamtkosten – ideal für die Herausforderungen kommunaler Abwassernetze
Um mit der steigenden Komplexität im Bereich der städtischen Abwasserwirtschaft Schritt zu halten, hat Grundfos das Laufrad Open S-tube® entwickelt, das über einen breiten Betriebsbereich hinweg ein hohes Maß an Effizienz garantiert.
Übernehmen Sie die Kontrolle mit adaptiven Lösungen
Die Niveausteuerungen LC 231 und LC 241 bieten Anwendern eine innovative und umfassende Möglichkeit, Pumpen-Füllstände zu steuern. Der Funktionsumfang ist zwar bei beiden unterschiedlich, aber sie können beide über die App Grundfos GO ferngesteuert werden und besitzen eine intuitive und benutzerfreundliche Bedienoberfläche sowie einfache Einrichtungs- und Konfigurationsfunktionen.
Laden Sie unsere Abwasserhandbücher herunter
Service
Wir bieten verschiedene Leistungen an: von der Auswahl über die Installation und den Betrieb bis hin zum Austausch von Pumpen.
Halten Sie Ihre Anlage in einem erstklassigen Zustand und profitieren Sie von geringeren Betriebskosten, vorhersehbaren Wartungskosten und einer längeren Anlagenlebensdauer. Mit einem Servicevertrag von Grundfos kümmern sich erfahrene Experten um den Service, die Wartung und die Analyse Ihrer Anlage.
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.
Controls
Control panels
Einstufige Blockpumpen
Tauchmotorpumpen
Optimisation services
Service agreements
Elektrisches Zubehör
Sonstige
Erfahrungsberichte von Kunden zu dieser Anwendung lesen
Wenn Sie sich für Grundfos Produkte entscheiden, können Sie den Stromverbrauch senken, den Komfort steigern und die Ausfallsicherheit Ihrer Anlage erheblich erhöhen. Lesen Sie die Erfahrungsberichte unserer Kunden und erfahren Sie, wie Sie vom ganzheitlichen Grundfos-Ansatz profitieren können, um durch den Einsatz von Intelligenz Wasser und Energie einzusparen.
Werden Sie mit nur wenigen Klicks zum Experten
Sparen Sie Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit, indem Sie Ihr Wissen mithilfe der Grundfos ECADEMY − einer Online-Schulungsplattform für das Selbststudium − erweitern. Damit sind Sie den anderen immer einen großen Schritt voraus.
Klicken Sie unten auf einen Kurs, um mit dem Training zu beginnen.
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.
Wie können wir Ihnen helfen?
Sie haben eine Frage zu einem Produkt oder einer Dienstleistung, Sie möchten ein Produkt bestellen oder eine Dienstleistung beauftragen oder möchten Grundfos allgemein kontaktieren.