お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
ほとんどすべてのビルで使用可能な循環ポンプUP
グルンドフォスの小型、中型、大型のUPキャンドロータ循環ポンプは、一戸建て住宅から大型ビルに至るまでの設置に理想的です。ポンプと電動機はシャフトシールのない一体型ユニットを形成し、シール用のガスケットは2個のみです。また、ベアリングはポンプで汲み出した液体で潤滑されます。
小型および中型UPポンプの接続にはフランジとネジ山があり、大型UPポンプの接続にはフランジがあります。小型、中型、大型のUPポンプには、シングルヘッド型とツインヘッド型があります。
グルンドフォスの小型および中型UP循環ポンプは、1軒または2軒の住宅などの主に小さな建物で使用されます。これらの循環ポンプは暖房システム用に設計されていますが、冷房および空調システムでの家庭用温水または液体の循環にも適しています。
グルンドフォスの大型UP循環ポンプは、主に学校、病院、ホテルなどの大型ビルで使用されています。これらの循環ポンプは、暖房および空調システムでの液体の循環用に設計されています。ブロンズ製ポンプハウジングを備えた大型UPポンプは、家庭用温水循環に適しています。
この製品がお客様にもたらすメリットをご覧ください
グルンドフォスのソリューションを活用した場合、エネルギー消費の削減、快適性の向上、卓越した動作の信頼性を得られます。 インテリジェンス、水、エネルギーに対するグルンドフォスのアプローチとメリットについて、事例をお読みください。
クリックしてエキスパートになる
オンライントレーニングECADEMYでスキル・ノウハウを習得して、日々の業務を効率化しましょう。
トレーニングを開始するには、下のコースをクリックしてください。
製品知識の向上にご興味はありますか?
最新の研究内容、グルンドフォスソリューションの活用事例、最高のパフォーマンスを達成する方法、役立つ学習教材、記事、ホワイトペーパーやビデオなどをご覧ください。
この製品に関する質問の回答を得る
よくある質問とその回答を1か所にまとめました。 製品に関するよくある質問については、以下のよくある質問とグルンドフォスのよくある質問をご覧ください。
BIMモデルをダウンロード
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品とサービス
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。